Réfrigérants

Supplying chilled water for mission critical environments


 
Les groupes de production d'air réfrigéré apportent la solution la plus efficace pour les datacenters d'envergure et peuvent être placés à plusieurs endroits. Tous les groupes frigorigènes Aquaflair de Schneider Electric ont un faible impact sonore lors de l'utilisation des échangeurs côté air, grâce au contrôle de la rotation des ventilateurs et à l'isolation du compresseur dans un boîtier. Notre système de contrôles avancé surveille en permanence les points de consigne afin de garantir que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement. De plus, chaque défaut est signalé avant que la panne ne se produise. Ces groupes frigorigènes prennent en charge un grand nombre d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement pour rangée et salle afin d'apporter une solution complète d'évacuation de la chaleur.
En savoir plus
Les groupes de production d'eau réfrigérée sont conçus pour offrir une solution complète destinée aux installations stratégiques. Un système hautement éco-énergétique, totalement fiable et flexible garantit une réduction du coût total de possession. En option, des compresseurs centrifuges sans huile avec billes magnétiques assurent l'efficacité énergétique et optimisent le contrôle proportionnel. Tous les groupes frigorigènes Aquaflair de Schneider Electric ont un faible impact sonore lors de l'utilisation des échangeurs côté air, grâce au contrôle de la rotation des ventilateurs et à l'isolation du compresseur dans un boîtier. Notre système de contrôles avancé surveille en permanence les points de consigne afin de garantir que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement. De plus, chaque défaut est signalé avant que la panne ne se produise. Ces groupes frigorigènes prennent en charge un grand nombre d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement pour rangée et salle afin d'apporter une solution complète d'évacuation de la chaleur.
En savoir plus
Les condensateurs à air optimisé naturel exploitent l'air extérieur pour enlever la chaleur. Ces condensateur réduisent la consommation d'énergie en comparaison aux systèmes traditionnels, et contribuent donc à réduire le réchauffement climatique. L'unité Aquaflair FC dispose d'un refroidissement naturel et n'augmente pas l'encombrement ou la hauteur des produits. Tous les condensateurs Aquaflair de Schneider Electric sont à faible impact sonore, grâce à l'utilisation de grands échangeurs côté air, contrôlant la rotation du ventilateur et la section de compresseur isolée du condensateur. Notre système de contrôles avancés surveille en permanence les valeurs de consigne pour veiller à ce que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement et signale les défauts avant qu'une panne ne survienne. Ces condensateurs prennent en charge une large gamme d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement en rangée et de salle pour fournir une solution complète de suppression de chaleur.
En savoir plus
Les groupes frigorigènes à conduits sont conçus pour offrir une solution complète destinée aux installations stratégiques dont les conditions ne permettent pas l'utilisation d'un groupe frigorigène à ventilateur axial traditionnel. Grâce aux ventilateurs à haute pression statique externe, ces groupes frigorigènes peuvent être montés à plusieurs endroits du bâtiment, intérieur ou extérieur. Tous les groupes frigorigènes Aquaflair de Schneider Electric ont un faible impact sonore lors de l'utilisation des échangeurs côté air, grâce au contrôle de la rotation des ventilateurs et à l'isolation du compresseur dans un boîtier. Notre système de contrôles avancé surveille en permanence les points de consigne afin de garantir que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement. De plus, chaque défaut est signalé avant que la panne ne se produise. Ces groupes frigorigènes prennent en charge un grand nombre d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement pour rangée et salle afin d'apporter une solution complète d'évacuation de la chaleur.
En savoir plus