Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots


 
EcoAisle est une solution de confinement thermique intelligente conçue pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement tout en protégeant à la fois l'équipement informatique stratégique et le personnel. La fonction de contrôle de débit actif (AFC) du système EcoAisle fournit des informations au système de refroidissement afin d'obtenir le débit d'air de refroidissement adapté à la charge de l'équipement informatique. La consommation du ventilateur est ainsi réduite par rapport aux systèmes de refroidissement traditionnels. Le système EcoAisle peut s'adapter à différentes hauteurs de racks, largeurs d'ailes et profondeurs de racks, et ainsi prendre en charge le confinement des allées chaudes ou froides. Le système de retour d'air d'EcoAisle fournit un chemin de retour de l'air chaud centralisé pour les unités de climatisation de salle informatique ou les systèmes de gestion de l'air extérieur. Le système de sécurité incendie en option, conforme à la norme UL723s, fait appel à des capteurs de température pour abattre les panneaux de toit en cas d'incendie. Le système de sécurité incendie peut également être utilisé conjointement avec un détecteur de fumée, qui se déclenchera en cas de détection de fumée dans l'aile. EcoAisle garantit un environnement sûr et efficace à l'équipement informatique et au personnel, en proposant des fonctions supplémentaires, telles que l'éclairage à LED haute efficacité avec détection de mouvement. EcoAisle peut être déployé sur une zone ou autour de modules, afin de profiter de ses avantages au niveau d'un rack ou d'une rangée.
En savoir plus
Les produits en rack sont spécifiquement intégrés dans ou sur des baies informatiques en rack individuelles. Les produits de distribution de l'air à monter en rack apportent une solution aux problèmes de distribution de l'air inadaptée au sein d'une baie informatique en rack. Ces produits de ventilation fonctionnent avec des produits de refroidissement existants, soit pour produire de l'air refroidi, soit pour évacuer la chaleur de la baie informatique en rack. Ces réponses aux problèmes des points chauds assurent une température d'admission uniforme des équipements informatiques.
En savoir plus
Les charges thermiques des armoires de câblage augmentent en raison du déploiement de technologies telles que la voix sur IP (VoIP) et l'alimentation PoE (Power over Ethernet). Nombre d'armoires dans lesquelles ces technologies sont déployées ne disposent pas d'un refroidissement approprié. L'unité de ventilation des armoires de câblage est un système d'évacuation de la chaleur à montage mural ou au plafond rapide à déployer et conçu spécifiquement pour les environnements d'armoires de câblage. En évacuant l'air chaud de l'armoire vers un espace adjacent, l'unité permet à l'air conditionné (entrant via la grille d'alimentation) de refroidir la charge. Cette unité économique constitue une excellente alternative aux systèmes de climatisation plus onéreux et elle associe une extraction fiable de la chaleur avec la possibilité d'abaisser la température des armoires jusqu'à 22 ºC. En cas de branchement sur un onduleur, l'unité peut également servir de système d'évacuation de la chaleur de secours à une unité de climatisation existante, afin d'optimiser la disponibilité du système en cas de coupure d'alimentation. Les ventilateurs doubles accroissent la disponibilité, tandis que les témoins d'état à DEL et les sorties à contact sec améliorent la gérabilité de l'unité. Les vitesses sélectionnables des ventilateurs permettent à l'utilisateur d'obtenir systématiquement des performances maximales.
En savoir plus