コンテインメントと空調補助送風機

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
EcoAisleは、大事なIT機器や従業員を保護しつつ、冷却システムの効率を向上させるようデザインされた、高性能なコンテインメントソリューションです。EcoAisleにオプション装備可能なActive Flow Control(AFC)は、IT機器の負荷に応じて冷却に必要な風量をInRow冷却システムに伝えファンを連動させる機能です。この自動制御機能により従来型の空調システムより消費エネルギーを抑える事が可能です。また、EcoAisleシステムは、さまざまなラックの高さ、ラック間の幅、ラック奥行などに対応し、ホットアイル/コールドアイルコンテインメントをサポートします。 EcoAisleは、戻り空気を全体空調のCRAC/CRAHユニットや、外気処理システムに効率良く戻す、ホットアイルダクトも用意しています。さらに、オプションとして、火災検知器などと連動して天井パネルを落下させる事も可能です。 サイトに設置された、煙感知器や熱感知器によりFire Safe System(UL723s)を作動させ自動消火システムの効率をあげるため、コンテインメントの軽量天井を落下させます。その他、高効率のモーション検知型(スイッチも選択可能)LED照明など、 EcoAisleは、IT機器や従業員に、安全で効率のよい環境を提供します。 EcoAisleは、ラック列レベルのメリットを活かし、ゾーン、モジュールで配備することができます。
もっと読む
これらのラックベースの冷却製品は、特に個々のラックエンクロージャの中または上に組込まれ、不適切な通気配分のトラブルを解消します。Rack Air Distributionシステムは既存の冷却製品と併用でき、ラックエンクロージャに冷風を送るか、あるいはラックエンクロージャから熱を除去します。これらのホットスポットを解消する製品は、IT機器に入る空気の温度を均一に保ちます。
もっと読む