Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
EcoAisle è una soluzione di contenimento termico intelligente progettata per incrementare l'efficienza dell'impianto di raffreddamento e proteggere il personale e le apparecchiature informatiche critiche. Il controllo attivo del flusso (AFC) disponibile con EcoAisle è una soluzione intelligente per comunicare con l'impianto di raffreddamento, per il corretto dimensionamento del flusso d'aria di raffreddamento in base al carico delle apparecchiature informatiche, e riduce il consumo energetico delle ventole rispetto agli impianti di raffreddamento tradizionali. Il sistema EcoAisle si adatta a rack di varie altezze, corridoi di varie larghezze e rack di varia profondità, e supporta il contenimento per corridoi caldi o freddi. Il sistema di ritorno dell'aria EcoAisle offre un percorso centralizzato per il ritorno dell'aria calda per unità CRAC/CRAH ambientali o sistemi di gestione dell'aria esterna. Il sistema antincendio opzionale, certificato UL723s, utilizza sensori di temperatura che sganciano i pannelli a soffitto in caso di incendio. Il sistema antincendio può essere utilizzato anche assieme a un rilevatore di fumo installato sul campo che si attiva in caso di rilevamento di fumo nel corridoio. EcoAisle garantisce un ambiente sicuro ed efficiente per il personale e le apparecchiature informatiche, e incorpora ulteriori funzioni per illuminazione a LED ad elevata efficienza con rilevamento movimenti. EcoAisle può essere distribuito in zone o moduli per sfruttarne i vantaggi a livello di rack o di fila.
Ulteriori informazioni
I prodotti installabili a rack sono integrati specificamente in singoli armadi rack. I prodotti di distribuzione dell'aria installabili a rack risolvono problemi relativi a una distribuzione inadeguata dell'aria all'interno di un armadio rack. Questi prodotti muniti di ventole funzionano con prodotti di raffreddamento esistenti per fornire aria fredda oppure eliminare il calore all'interno dell'armadio rack. Questi prodotti risolvono i problemi generati dai punti caldi per garantire temperature uniformi in ingresso agli apparati informatici.
Ulteriori informazioni
Il calore dissipato all'interno degli armadi di cablaggio è in aumento per via dell'utilizzo di tecnologie quali VoIP e Power over Ethernet. Molti degli armadi dove vengono impiegate queste tecnologie non sono stati progettati con un raffreddamento adeguato. L'unità di ventilazione per armadi di cablaggio è un sistema di rimozione del calore, installabile rapidamente a parete o a soffitto, progettato specificamente per gli armadi di cablaggio. Convogliando l'aria calda esausta dall'armadio a uno spazio adiacente, consente all'aria condizionata che entra attraverso la presa d'aria a griglia di raffreddare il carico. Questa unità poco costosa è un'ottima alternativa a sistemi di condizionamento d'aria più costosi e rimuove il calore in modo affidabile con la possibilità di far scendere la temperatura anche di 22°C all'interno degli armadi di cablaggio. Se collegata a un UPS, può essere utilizzata anche come sistema di riserva di rimozione del calore unitamente a un'unità di condizionamento d'aria esistente per massimizzare la disponibilità del sistema in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Le doppie ventole aumentano la disponibilità mentre gli indicatori di stato a LED e le uscite a contatti aperti semplificano la gestione dell'untà. La velocità regolabile delle ventole consente all'utente di scegliere tra le massime prestazioni.
Ulteriori informazioni