УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ПОТОКАМИ

Широкий ассортимент аксессуаров и решений для распределения и управления воздушными потоками предназначен повысить эффективность и производительность системы охлаждения на уровне стойки, ряда или помещения.



 
Системы изоляции горячих и холодных коридоров – один из наиболее эффективных способов локализации воздушных потоков в серверной, оптимизации охлаждения IT-оборудования, повышения производительности системы кондиционирования и снижения эксплуатационных затрат
Подробнее
Специальные изделия для установки в серверную стойку или на нее. Стоечные решения для распределения воздуха предназначены для исправления ненадлежащего распределения воздуха внутри серверной стойки. Системы принудительной вентиляции работают совместно с существующим оборудованием охлаждения воздуха и нагнетают охлажденный воздух в серверную стойку или отводят из нее тепло. Данное решение для охлаждения зон локального перегрева обеспечивает выравнивание температуры воздуха на входе ИТ-оборудования.
Подробнее
В результате внедрения таких технологий, как голосовая связь по IP-протоколу (VoIP) и подача питания через Ethernet (Power over Ethernet) тепловые нагрузки коммуникационных узлов увеличиваются. Многие узлы, в которых применены указанные технологии, не оснащены надлежащей системой охлаждения воздуха. Вентиляционный блок коммутационного узла (Wiring Closet Ventilation Unit) представляет собой быстро монтируемую настенную или потолочную систему отвода тепла, разработанную специально для охлаждения физической инфраструктуры коммутационного узла Удаление горячего воздуха из коммутационного узла в прилегающее пространство обеспечивает поступление через приточную решетку кондиционированного воздуха, что приводит к охлаждению оборудования. Данное недорогое устройство является прекрасной альтернативой более дорогим системам кондиционирования воздуха и обеспечивает надежный отвод тепла, в результате чего температура в коммутационном узле понижается до 22 ºC. Подключенный к ИБП вентиляционный блок можно использовать в качестве резервного устройства отвода тепла, максимально повышая уровень эксплуатационной готовности системы в случае отключения кондиционера воздуха из-за нарушения электропитания. Сдвоенные вентиляторы увеличивают эксплуатационную готовность системы. Светодиодные индикаторы состояния и выходные сухие контакты улучшают управляемость устройством. Возможность выбора скорости вращения вентиляторов позволяет изменять их производительность.
Подробнее