Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
EcoAisle es una solución de contención térmica inteligente diseñada para aumentar la eficiencia del sistema de refrigeración, a la vez que protege al personal y al equipo TI crítico. El control de flujo activo (AFC) disponible en EcoAisle ofrece la inteligencia necesaria para comunicarse con el sistema de refrigeración y poder adaptar el caudal de aire de refrigeración de modo que se corresponda con la carga del equipo TI, reduciendo así la energía consumida por el ventilador con respecto a los sistemas de refrigeración convencionales. El sistema Eco Aisle se adapta a diferentes alturas de rack, anchuras de pasillo y profundidades de rack para facilitar la contención de pasillos fríos o calientes. El sistema de retorno de aire de EcoAisle proporciona una ruta centralizada de retorno de aire caliente para unidades CRAC/CRAH para salas o para los sistemas de gestión del aire externo. El sistema ignífugo con clasificación UL723s opcional utiliza sensores de temperatura para dejar caer los paneles del techo en caso de que se produzca un incendio. El sistema ignífugo también se puede utilizar junto con un detector de humos suministrado sobre el terreno para activarse en caso de que se detecte humo en el pasillo. EcoAisle proporciona un entorno seguro y eficiente para el equipo TI y el personal al incorporar características adicionales para una iluminación LED de alta eficiencia con detección de movimiento. EcoAisle se puede implementar en zonas o módulos para obtener ventajas a nivel de rack o de fila.
Más información
Los productos de rack están integrados específicamente en armarios rack individuales. Los productos de distribución de aire montados en rack resuelven problemas de distribución inadecuada de aire en un armario rack. Estos productos de ventilación funcionan con los productos de refrigeración existentes para suministrar aire frío o eliminar el calor del armario rack. Estos solucionadores de puntos calientes garantizan la uniformidad de las temperaturas de admisión en los equipos informáticos.
Más información
Las cargas térmicas de los armarios de cableado cada vez son mayores debido al despliegue de tecnologías tales como VoIP y Power sobre Ethernet. Muchos de los armarios en los que actualmente se están instalando estas tecnologías no se han diseñado con una refrigeración adecuada. La Unidad de Ventilación de Armarios de Cableado es un sistema de eliminación de calor montado en el techo o en la pared de rápida instalación diseñado específicamente para los entornos de armarios de cableado. Al evacuar el aire caliente del armario a un espacio adyacente, permite que el aire acondicionado (que entra a través de la rejilla de toma de aire) enfríe la carga. Esta unidad, adecuada para todos los presupuestos, constituye una alternativa excelente frente a los sistemas de aire acondicionado más costosos, proporcionando una eliminación del calor fiable con capacidad para reducir las temperaturas hasta 40ºF - 22ºC. Si se conecta a un UPS, también puede utilizarse como un sistema de eliminación de calor de reserva para una unidad de aire acondicionado ya existente con el fin de maximizar la disponibilidad del sistema en caso de fallo de la alimentación. Los ventiladores dobles incrementan la disponibilidad, mientras que los LED indicadores de estado y las salidas de contacto seco mejoran la gestión de la unidad. Las velocidades de ventilador seleccionables permiten al usuario elegir entre varios rendimientos máximos.
Más información