Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
Diese rack-basierten Kühlprodukte sind speziell für einzelne Rack-Gehäuse optimiert, um Probleme der Luftverteilung zu lösen. Die Rack Air Distribution Systeme unterstützen vorhandene Kühlsysteme bei der Zuleitung von Kühlluft oder der Wärmeabfuhr aus dem Rack-Gehäuse. Diese Komponenten vermeiden Wärmenester und gewährleisten einheitliche Temperaturen am Lufteinlass von IT-Systemen.
Weitere Informationen
Durch den Einsatz neuer Technologien wie VoIP und Power over Ethernet steigt die Wärmelast in Technikräumen. Die meisten dieser Räume verfügen jedoch nicht über ausreichende Luftverteilung. Die Wiring Closet Ventilation Unit ist ein Luftverteilungssystem für die schnelle Wand- oder Deckenmontage, das speziell für Technikräume konzipiert ist. Da die Warmluft aus dem Raum in einen benachbarten Raum abgeführt wird, können Geräte durch gekühlte Luft (die durch den Lufteinlass eintritt) gekühlt werden. Diese kostengünstige Einheit ist eine hervorragende Alternative zu teureren Kühlsystemen. Sie zeichnet sich durch eine zuverlässige Wärmeabführung aus und ist in der Lage, die Temperatur in Technikräumen um bis zu 22 ºC zu senken. Bei Anschluss an eine USV kann das Gerät zudem als Reservesystem für eine vorhandene Klimaanlage eingesetzt werden, um die Systemverfügbarkeit im Falle eines Stromausfalls zu maximieren. Zwei Lüfter sorgen für gesteigerte Verfügbarkeit; LED-Statusanzeigen und Trockenkontaktausgänge dienen zur Überwachung und Steuerung der Einheit. Dank einstellbarer Lüftergeschwindigkeiten kann das Gerät zwischen maximaler Leistung und leisem Betrieb umgeschaltet werden.
Weitere Informationen
EcoAisle ist ein intelligentes thermisches Einhausungssystem, das die Effizienz von Kühlsystemen steigert und die Sicherheit von Personal und IT-Systemen gewährleistet. Active Flow Control (AFC), das für EcoAisle erhältlich ist, ermöglicht die Kommunikation mit dem Kühlsystem, um den Kühlluftstrom optimal an die Wärmeentwicklung der IT-Systeme anzupassen, sodass der Energiebedarf der Lüftersysteme im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen reduziert wird. Das Eco Aisle System lässt sich an unterschiedliche Rackhöhen, Racktiefen und Gangbreiten anpassen und unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausen gleichermaßen. Das Air Return System von EcoAisle ist ein zentrales System für die Abführung warmer Luft von Klima- und Heizanlagen in Computerräumen oder externen Belüftungssystemen. Das optionale nach UL723s zertifizierte Fire Safe System nutzt Temperatursensoren zur Absenkung von Deckenpaneelen bei einem Feuer. Das Fire Safe System kann zudem mit einem optionalen Rauchmelder kombiniert werden. EcoAisle stellt eine sichere und effiziente Umgebung für Mitarbeiter und IT-Systeme bereit. Die Systeme bieten zusätzliche Merkmale für effiziente LED-Beleuchtung in Kombination mit Bewegungsmeldern. EcoAisle kann in ganzen Bereichen oder in einzelnen Modulen installiert werden, um die Vorteile auf Rack- oder auf Reihenebene zu nutzen.
Weitere Informationen