气流管理

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
这些基于机架的制冷产品是专门集成在单个机架机柜中或安装在机架机柜上面以解决空气分配不足的问题。机架空气分配系统可与现有制冷产品一起工作,给机架机柜提供冷空气或带走机架机柜中的热量。这些热点问题解决方案可以确保为IT设备提供统一的入口温度。
查看全文
配线柜的热负荷由于部署VoIP和以太网供电之类的技术而会升高。正在部署这些技术的许多配线柜在设计时没有考虑足够的空气分配。配线柜通风单元是一种专为配线柜环境设计的可快速部署的壁挂式或天花板安装式空气分配和散热系统。通过把热空气从配线柜排出到周围空间,它可以使经过调节的空气(通过进气格栅进入)对负载进行制冷。这种注重预算的单元能够提供可靠的散热效果,并有能力使配线柜温度降低40℉(22℃),对于更加昂贵的空调系统来说是一个很好的替代选择。如果将其插入UPS中,它也可以被用作已有空气调节装置的备用散热系统,从而可在发生电源故障的情况下最大限度地提高系统的可用性。双风扇配置提高了可用性,而LED状态指示灯和干式触点输出提高了单元的可管理性。可对风扇速度进行选择,从而可让用户选择性能高低。
查看全文
EcoAisle是一种智能化的散热解决方案,旨在提高制冷系统的效率同时为关键IT设备和人员提供保护。可用于EcoAisle解决方案的主动流量控制(AFC)能够为制冷系统提供智能通信,从而确定合适的冷气流量以匹配IT设备的负载,与传统制冷系统相比能够降低风扇的能耗。EcoAisle解决方案能够适应不同的机架高度、通道宽度和机架深度,以支持热通道或冷通道气流遏制。EcoAisle解决方案的回风系统能够为基于CRAC/CRAH机组或外部空气处理系统的机房提供一个集中的热空气回流路径。可选的UL723s消防安全系统(已上市)采用了温度传感器,在发生火灾时能够使天花板掉落。消防安全系统也可以与现场提供的烟雾探测器结合使用,以便在探测到通道内有烟雾时激活消防安全系统。 EcoAisle解决方案能够为IT设备和人员提供一个安全高效的环境,同时结合了针对带有运动检测的高效率LED照明系统的其它功能。 EcoAisle解决方案可部署在区域或模块中,以获得在机架或行级层面的效益。
查看全文