Contenção e Distribuição de Ar

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
O EcoAisle é uma solução de confinamento térmico inteligente projetada para aumentar a eficiência do sistema de refrigeração, ao mesmo tempo que os equipamentos críticos de TI e o pessoal são protegidos. O controle ativo de fluxo de ar (AFC) integrado no EcoAisle fornece informações ao sistema de refrigeração para dimensionar o alcance do fluxo de ar em função da carga dos equipamentos de TI, possibilitando uma redução no consumo de energia dos ventiladores em comparação com os sistemas de refrigeração convencionais. O sistema EcoAisle se adapta a diferentes alturas e profundidades de rack e largura de corredores para considerar as disposições de corredor frio ou quente. O sistema de retorno de ar do EcoAisle proporciona uma via de retorno de ar quente centralizada para unidades CRAC/CRAH da sala ou sistemas externos de circulação de ar. O sistema opcional de detecção de incêndios, que conta com a certificação UL723, utiliza sensores de temperatura para soltar os painéis do teto em caso de emergência permitindo a ação do sistema de combate a incêndio do edificio. Além disso, o sistema à prova de incêndios pode ser usado juntamente com um detector de fumaça do local ativado em caso de se detectar fumaça no corredor. A solução EcoAisle proporciona um ambiente seguro e eficiente para os equipamentos de TI e o pessoal, e oferece funções adicionais para iluminação LED de alta eficiência com detecção de movimento. O EcoAisle pode ser implantado por áreas ou em módulos para aproveitar suas vantagens em cada rack ou por corredor.
Continuar lendo
Estes produtos para refrigeração baseados em rack se integram especificamente nos invólucros do rack ou sobre eles para solucionar problemas relacionados à distribuição de ar inadequada. Os sistemas de distribuição de ar para rack operam junto com os produtos de refrigeração existentes para fornecer ar frio ao invólucro do rack ou para remover o calor de seu interior. Estas soluções para os problemáticos pontos de calor garantem que as temperaturas de entrada aos equipamentos de TI sejam uniformes.
Continuar lendo
Incrementos nas cargas térmicas dos gabinetes de instalação elétrica estão sendo registrados por causa da implantação de tecnologias como VolP e PoE. Muitas salas onde essas tecnologias são implantadas não foram projetadas com esquemas adequados de distribuição de ar. A Unidade de ventilação para gabinetes de instalação elétrica é um sistema de distribuição de ar e remoção de calor para montagem em parede ou no tento de rápida implantação, especificamente projetado para o ambiente de gabinete de instalação elétrica. Removendo o ar quente da sala e levando-o para um espaço adjacente, permite que o ar condicionado (que entra através da grelha de ventilação) refrigere a carga. Esta unidade para orçamentos limitados é uma alternativa excelente comparada aos sistemas de ar condicionado mais custosos, e oferece remoção de calor confiável com a possibilidade de descer até 22º C a temperatura de uma sala. Conectado a um no-break, também pode ser utilizado como sistema de remoção de calor de reserva para uma unidade de ar condicionado existente, a fim de maximizar a disponibilidade do sistema em caso de interrupção na rede elétrica. Os ventiladores duais aumentam a disponibilidade, enquanto os indicadores LED de carga e as saídas de contato seco incrementam a capacidade de gerenciamento da unidade. Poder selecionar a velocidade dos ventiladores oferece ao usuário a possibilidade de escolher entre níveis máximos de desempenho.
Continuar lendo