Servicios de monitoreo remoto

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

El Servicio de monitoreo remoto --fácil de usar, seguro, en tiempo real y basado en la web-- ofrece una mirada adicional de la integridad y el estado general de la infraestructura física de su empresa. El Servicio de monitoreo remoto garantiza la notificación, a través de una llamada personal al cliente, de todo tipo de problemas que puedan volverse relevantes. Nos aseguraremos de que se haya establecido el contacto necesario para explicar y resolver los problemas identificados. Los dos Centros de Monitoreo Remoto garantizan la cobertura total; los profesionales que se desempeñan en ellos procesan la información recibida de los dispositivos del cliente y activan la respuesta adecuada, que incluye registrar el evento, mandar mensajes por correo electrónico y llamar a los contactos, y derivar los casos a funcionarios de otras áreas o niveles según sea necesario y en virtud de los acuerdos de servicios.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 100 nodos Número de parte WRMS1YR100N-01 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 1 nodo Número de parte WRMS1YR1N-01 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 25 nodos Número de parte WRMS1YR25N-01 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 100 nodos Número de parte WRMS2YR100N-01 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 1 nodo Número de parte WRMS2YR1N-01 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 25 nodos Número de parte WRMS2YR25N-01 Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
Soporte para dispositivos múltiples Administre una amplia gama de dispositivos de APC, entre ellos UPS monofásicas y trifásicas, unidades de distribución de energía, dispositivos para refrigeración y monitoreo ambiental, así como otras herramientas del set de InfraStruXure Manager Appliances.
Análisis de tendencias Permite al cliente visualizar fácilmente los cambios en su infraestructura física, y optimizar así la disponibilidad dentro del centro de datos. Incluye una funcionalidad de exportación de datos e informes gráficos, y muestra las correspondencias entre puntos de datos relacionados.
Disponibilidad
Notificación por alarmas Los clientes reciben una notificación en tiempo real ya sea por teléfono o correo electrónico ni bien se presenta un evento crítico. Esto les permite reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
Monitoreo por expertos 24x7 Los expertos en dispositivos realizan el monitoreo de la infraestructura física las 24 horas del día para exponer los recursos internos a mínimos niveles de exigencia.
Comodidad
Portal Web Ofrece un repositorio centralizado de información del sistema mediante una vista del tablero que muestra el estado del sistema.
Respuesta proactiva del servicio técnico Las amenazas a la infraestructura física se pueden prevenir, identificar y resolver de forma rápida y precisa.