Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
Los productos para montaje en rack se integran específicamente dentro o encima de los racks individuales. Los productos de distribución de aire para montaje en rack solucionan los problemas de distribución de aire inapropiada dentro de un gabinete. Estas soluciones de ventilación operan junto con los productos de enfriamiento existentes para proveer aire frío al rack o bien para extraer el calor del interior del rack. Estas soluciones para los problemáticos puntos de concentración de calor garantizan que las temperaturas de entrada a los equipos informáticos sean uniformes.
Seguir leyendo
Se están registrando incrementos en las cargas térmicas de las salas de cableado debido a la implementación de tecnologías tales como VoIP y PoE. Muchas salas donde se implementan esas tecnologías no están diseñadas con esquemas adecuados de refrigeración. La Unidad de ventilación para salas de cableado es un sistema de extracción de calor para montaje en pared o en techo de rápida implementación específicamente diseñado para el entorno de salas de cableado. Al extraer el aire caliente de la sala y conducirlo a un espacio adyacente, permite que el aire acondicionado (que ingresa a través de la Rejilla de entrada de aire) refrigere la carga. Esta unidad para presupuestos limitados constituye una alternativa excelente respecto de los sistemas de aire acondicionado más costosos, y ofrece extracción de calor confiable con la posibilidad de bajar hasta en 40º F (22º C) la temperatura de una sala. Si está conectado a una unidad UPS, también puede utilizarse como sistema de extracción de calor de respaldo para una unidad de aire acondicionado existente a fin de maximizar la disponibilidad del sistema en caso de interrupción en el suministro de energía. Los ventiladores duales aumentan la disponibilidad, mientras que los indicadores LED de estado y las salidas de contacto seco incrementan la capacidad de administración de la unidad. El hecho de que pueda seleccionarse la velocidad de los ventiladores ofrece al usuario la posibilidad de elegir entre niveles máximos de rendimiento.
Seguir leyendo
EcoAisle es una solución de contención térmica inteligente diseñada para aumentar la eficiencia del sistema de enfriamiento al tiempo que se protegen los equipos informáticos clave y al personal. El control activo de circulación (AFC) integrado en EcoAisle proporciona información al sistema de enfriamiento para dimensionar el caudal de enfriamiento en función de la carga de los equipos informáticos, lo que posibilita una reducción en el consumo energético de los ventiladores respecto de los sistemas de enfriamiento convencionales. El sistema EcoAisle se adapta a diferentes alturas de rack, anchos de pasillos y profundidades de rack para contemplar las disposiciones de pasillo frío o caliente. El sistema de retorno de aire de EcoAisle proporciona una vía de retorno de aire caliente centralizada para unidades CRAC/CRAH de la sala o sistemas externos de circulación de aire. El sistema a prueba de incendios opcional que cuenta con la certificación UL723 emplea sensores de temperatura para soltar los paneles del cielorraso en caso de incendio. Asimismo, el sistema a prueba de incendios puede usarse en conjunto con un detector de humo del lugar que se active en caso de que se detecte humo en el pasillo. La solución EcoAisle proporciona un entorno seguro y eficiente para los equipos informáticos y el personal, y brinda funciones adicionales para iluminación LED de alta eficiencia con detección de movimiento. EcoAisle puede implementarse por zonas o en módulos para aprovechar sus ventajas en cada rack o por hilera.
Seguir leyendo