Contenção e Distribuição de Ar

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
Os produtos baseados em bastidor estão especificamente integrados em estruturas individuais de bastidor. Os produtos de distribuição do ar, montados em bastidor, resolvem problemas de distribuição do ar, dentro de uma estrutura de bastidor. Estes produtos de ventilação trabalham juntamente com os produtos de arrefecimento existentes, para fornecerem ar frio ou removerem calor da estrutura do bastidor. Estes agentes de resolução de problemas de pontos quentes asseguram temperaturas de entrada uniformes ao equipamento TI.
Leia mais
As cargas de calor de armário de cablagem estão a aumentar devido ao desenvolvimento de tecnologias tais como VoIP e Power over Ethernet. Muitos armários onde estas tecnologias estão aplicadas não foram projectados com o arrefecimento adequado. A unidade de ventilação de armários de cablagem é um sistema de extracção de calor, rapidamente aplicável, em tecto ou parede, especificamente desenhado para um ambiente de armários de cablagem. Ao extrair ar quente do armário para um espaço adjacente, permite que o ar condicionado (que entra através da Grelha de entrada de ar) arrefeça a carga. Esta unidade para orçamentos controlados é uma excelente alternativa aos sistemas de ar condicionado mais caros, fornecendo uma extracção de calor fiável com a capacidade de baixar a temperatura do armário até 40ºF (22ºC). Se ligada numa UPS, também pode ser usada como sistema de remoção de calor de emergência a uma já existente unidade de ar condicionado para maximizar a disponibilidade do sistema no caso de uma falha de energia. Ventoinhas duplas aumentam a disponibilidade enquanto os indicadores LED de estado e saídas de contactos secos aumentam a capacidade de gerir a unidade. Velocidades de ventoinha seleccionáveis permitem que o utilizador escolha entre os desempenhos máximos.
Leia mais
O EcoAisle é uma solução inteligente de contentorização térmica, concebida para aumentar a eficiência do sistema de arrefecimento, protegendo, ao mesmo tempo, o equipamento de TI crítico e o pessoal de TI. O Controlo Ativo de Fluxo (AFC), disponível no EcoAisle, fornece a inteligência necessária para comunicar com o sistema de arrefecimento, tendo em vista o correto dimensionamento do fluxo de ar de arrefecimento, para fazer face à carga do equipamento de TI, assegurando uma redução de energia da ventoinha em comparação com os sistemas de arrefecimento convencionais. O sistema Eco Aisle adapta-se a diversas alturas do bastidor, larguras dos corredores e profundidades do bastidor, para suportar uma contentorização de corredor quente ou frio. O Sistema de Retorno do Ar do EcoAisle assegura um trajeto de retorno centralizado do ar quente para unidades CRAC/CRAH baseadas na sala ou sistemas externos de tratamento do ar. O Sistema opcional à Prova de Fogo UL723s utiliza sensores de temperatura para descer painéis de teto em caso de incêndio. O Sistema à Prova de Fogo pode também ser usado em conjunto com um detetor de fumo disponibilizado para ativação em caso de deteção de fumo no corredor. O EcoAisle assegura um ambiente seguro e eficiente para o equipamento e pessoal de TI, incorporando características adicionais para uma iluminação LED de alta eficiência com deteção de movimento. O EcoAisle pode ser implementado em zonas ou módulos, tendo em vista a obtenção de vantagens ao nível do bastidor ou da fila.
Leia mais