Batterisäkerhet

APC by Schneider Electrics UPS-batterier finns i olika storlekar och former och med olika kemiska sammansättningar, och de omfattas av många regelverk. Batterier omfattas av regler på lokal, regional, statlig och internationell nivå. Eftersom reglerna kring användning, transport och kassation av batterier är komplicerade, bör batteriägare känna till de unika regelmässiga krav som gäller för deras situation och plats.

Batteriefterlevnad

Schneider Electric förbinder sig att leverera produkter som till fullo följer alla obligatoriska regelverk, internationella protokoll och kundstandarder. Däri ingår att erbjuda ersättningsbatterier för APC:s UPS-enheter och batterier. Läs mer

Säker användning

Det är viktigt att man förstår när ett batteri har nått slutet av sitt användbara liv. APC:s avbrottsfria kraft använder tätade blybatterier som har en livslängd på cirka 5 år. Vi rekommenderar att du byter ut batterierna vid slutet av den tiden.

De tätade blybatterier som används i APC by Schneider Electrics produkter är placerade inuti tätade, spillsäkra kassetter. Vid normal användning och hantering förekommer ingen kontakt med batteriets invändiga komponenter. Felaktig användning av ersättningsbatterier, t.ex. överladdning eller överhettning, kan dock resultera i att batterielektrolyt läcker ut.

Få ut mesta möjliga av din batterikassett innan dess livslängd är slut:

  • Schemalägg batteribyten före slutet av batteriets livslängd.  Vi rekommenderar att batterierna byts ut när de har uppnått 3 till 4 års användning.
  • Byt ut batterierna när UPS:en indikerar batteribyte, oavsett batteriernas ålder.
  • Om UPS-enheten inte längre används, ta ur och återvinn batteriet 
  • Byt ut batteriet om UPS-enheten har varit ur drift i mer än 12 månader.
  • Byt ut batteriet var femte år, oavsett om indikationen om batteribyte visas, när UPS-enheten normalt belastas med mindre än 10 % av full belastning. Indikatorfunktionen för batteribyte är mindre precis vid den nivån, och kan kanske inte förutse batterislitaget helt korrekt.
  • Om du vill optimera livslängden för ditt blybatteri kan du läsa våra rekommendationer för användning och lagring 
  • Paketera och frakta alltid batterier så att skador och avgivande av hälsofarliga kemikalier undviks, genom att följa våra anvisningar för säker förpackning och frakt.

Skadade batterier

Det kan hända att ett batteri avger lukt, sväller, spricker eller förlorar ett lock. Batterier i sådant skick betraktas som ”skadade”. Skadade batterier kan avge hälsofarliga kemikalier, och kräver särskilda kasseringsrutiner. Kontakta kundservice om du behöver hjälp med skadade batterier.