Resurser och verktyg

Allt du behöver för att hålla igång systemen med APC

Resurser, verktyg, vanliga frågor och svar, handböcker

Hitta användarhandböcker

Det är enkelt att söka i vår omfattande databas och hämta användarhandböcker till APC-produkter. Börja med de populäraste i listan nedan, eller välj produktnamnet eller artikelnumret på menyn och hämta motsvarande dokumentation.
Sök efter användarhandböcker

Behöver du hjälp med att välja en produkt eller tjänst?

Vi finns här för att hjälpa dig att förstå vilka produkter och lösningar som fungerar bäst för dina IT-behov. Välj bland kategorierna nedan eller använd våra rådgivningsverktyg för att komma igång.

Hämta programvara och inbyggd programvara

Hämta de senaste uppdateringarna av programvaran och den inbyggda programvaran för att se till att APC-produkterna fungerar optimalt. Kom igång genom att söka bland alla filer som kan hämtas.
Se alla filer som kan hämtas

APC:s tillämpningar

Sök efter APC:s och stödforumets instruktioner och rekommendationer för problem med produkten, som inte kan lösas genom att följa lämpliga steg i användarhandboken.

APC:s White Papers

Sök efter och ladda ned material med innovativa idéer från de främsta experterna hos APC.  
Kom igång genom att söka i vårt arkiv.

Avvägningsverktyg

De här enkla, interaktiva verktygen gör det lätt att experimentera med många tänkbara scenarier. De nyttjar data och vetenskap för att beräkna resultatet noggrant. Använd dem för att skapa och justera olika parametrar och identifiera nödvändiga avvägningar under planeringen av datacentret.

APC:s utbildningsevenemang

Var först med att få reda på nyheter och lär dig mer om APC:s lösningar genom att delta i våra utbildningsevenemang. Dessa är tillgängliga både på Internet och personligen och ger dig möjlighet att få svar på dina frågor direkt från en APC-expert.

  • Konferenser
  • Seminarier
  • Mässor
  • Direktsända webbseminarier
  • Webbseminarier på begäran

Visa utbildningsevenemang

People in a meeting