UPS-kontroll inför orkansäsongen

Enligt USA:s väderlekstjänst börjar orkansäsongen den 15 maj för Stillahavskusten och den 1 juni för Atlantkusten – bara några veckor kvar. Med tanke på de olika väderfenomen vi har upplevt de senaste åren, som till exempel orkanen Sandy, verkar det här vara ett bra tillfälle att se till att datacentret är i ordning och klarar ett strömavbrott.

Dina system för avbrottsfri kraft (UPS) är en avgörande länk i kedjan av tillförlitlighet. När elkraften försvinner är det UPS-enheten som håller dina IT- och kylsystem igång tills reservgeneratorerna börjar fungera. I vissa fall kan du behöva förlita dig på endast UPS under hela strömavbrottet.
Därför måste du säkerställa att dina system för avbrottsfri kraft klarar jobbet. Och mina beräkningar tyder på att många av dem inte gör det.

Det finns över 20 miljoner enfasiga UPS-enheter installerade världen över. Många av dem är äldre modeller och jag uppskattar att över en miljon Smart-UPS-system i detta nu behöver nya batterier. UPS-batterier räcker inte hur länge som helst, precis som bilbatterier. Vi rekommenderar att du ersätter dem var tredje till fjärde år, beroende på olika förhållanden. Ett av dem är temperatur – om det är för varmt åldras batteriet snabbare.

Alla UPS-enheter från APC by Schneider Electric har en varningslampa för låg batterinivå, men ofta är systemet inte klart synligt. Kanske står det bakom ett skrivbord, i ett rack eller i ett serverrum där det är lätt att blanda ihop det blinkande ljuset från UPS-enheten med alla andra. Alltför ofta har UPS-systemens ägare ingen aning om att batteriet kan behöva bytas ut.

Med övervakade UPS-enheter, till exempel APC by Schneider Electric Smart-UPS, slipper du det problemet. Många modeller har en omfattande alfanumerisk LCD-skärm som visar statusuppdateringar i realtid och varningar när batteriet börjar ta slut.

Enheterna har också en ”smart” kortplats där kunder kan installera APC:s nätverkskort (NMC), vilket säkerställer säker övervakning och styrning av UPS-enheten via webbläsaren eller något annat övervakningssystem som stöder SNMP. Du kan fjärrövervaka enheterna från en central – eller låta en av våra partner göra det åt dig. På så sätt blir du underrättad om problem som till exempel förslitna batterier och får större kontroll över energiförbrukningen och miljöförhållandena, samt får möjlighet att starta om enheter som har kraschat och schemalägga avstängning av anslutna enheter eller hela UPS-enheter, under längre strömavbrott eller efter kontorstid.

Det är också en god idé att regelbundet kolla upp förändringar i IT-miljön sedan UPS-enheterna installerades. Det finns en stor chans att IT-belastningen har ökat, vilket kan betyda att en större UPS-enhet, ytterligare batterier eller fler enheter kan behövas för att hålla jämna steg med den större belastningen och för att upprätthålla önskad hålltid.

Du kanske finner att viss utrustning har blivit viktigare än tidigare. Om du till exempel använder molnbaserade program och resurser blir nätverksutrustningen som skapar en anslutning till molnet, genast betydligt mer avgörande för verksamhetens produktivitet. Genom att välja en UPS-enhet med tillräcklig hålltid undviker du avbrott i verksamheten.

Vi får hoppas att den här orkansäsongen blir mild, men vi kan inte räkna med det. Det är bara några veckor kvar tills säsongen börjar, så det är dags att ta en ordentlig titt på UPS-enheterna och se till att de klarar vad moder natur än har på gång.