Uppkopplat hem

Vem har inte någon gång önskat att väggarna kunde tala?  Nu kan de det!  Och de berättar saker som du behöver veta! Ditt hem meddelar dig när någon står utanför dörren, och med ett svep med fingret kan du se om det är svärmor med ett paket. Hemsystemet kan inte upplysa dig om det är en varm middag hon har i paketet, men du kan öppna dörren på avstånd! (eller inte… ). 


Klockan är fyra på eftermiddagen och hemsystemet upplyser dig om att din tonårsdotter inte har kommit hem från skolan. Du får ett SMS och konstaterar lättad att hon inte är med killen som hon har flörtat med senaste tiden, utan får hjälp med ett arbete i skolan. 


Ditt hem meddelar dig när brandvarnaren utlöses. Du kan på avstånd avgöra vilket rum det rör sig om, och sedan kanske det är läge att med ett telefonsamtal ge barnen en ny lektion i hur man använder ugnen för att göra pizza. 


Du är på en tvåveckorssemester, men glömde att stänga av luftkonditioneringen. När du har sparkat av dig sandalerna och lutat dig tillbaka i solstolen öppnar du en app i telefonen, stänger av luftkonditioneringen och sänker därmed elräkningen rejält – NU är det en vilsam semester. 


Du har glömt att höja värmen i vinterstugan efter helgens skidåkning. Du fjärrjusterar värmen så att rören inte fryser.

 

Detta är inte längre futuristiska prylar som du hittar hemma hos familjen Jetson, utan de finns redan tillgängliga i en galax nära dig. Den här tekniken installeras i fler och fler hem, liknande ditt eget. 


Den senaste teknikutvecklingen har gjort att det är mer möjligt än någonsin. Det börjar med ett nätverk som är snabbare och har större bandbredd än någonsin. Dessutom har nya och billigare sensorer i kombination med minskande kostnader inom trådlösa nätverk gjort att fler och fler konsumentprodukter kan anslutas. Dagens generation förväntar sig att vara uppkopplad, inte bara till sociala medier utan också till de enheter som de använder med dagligen.  Det här har blivit så utbrett tack vare de lättanvända smarttelefonerna som finns överallt och vi alla har blivit bundna av, likt ett virtuellt koppel – eller ett osynligt staket. Våra smarttelefoner blir fönstret genom vilket vi kan övervaka, hantera och styra våra enheter.

Det finns ingen ände på de olika typerna av anslutna enheter:

  • surfplattor
  • tv-apparater
  • spelkonsoler
  • lås
  • hushållsapparater (kylskåp, tvättmaskiner, torkskåp)
  • termostater
  • rökdetektorer
  • videokameror
  • ljusbrytare
  • glödlampor
  • vägguttag
  • osv.

År 2008 fanns det redan fler anslutna enheter i världen än människor. Faktum är att Gartner förutspår att det år 2020 kommer att finnas över 26 miljarder anslutna enheter.  Dessa enheter kommer inte bara att vara anslutna via Internet of Things (IoT), utan också samverka med varandra och förbättra våra personliga upplevelser ännu mer.

Oavsett vilka enheter vi har och hur vi väljer att använda dessa uppkopplade enheter, finns det en gemensam nämnare för alla: de måste vara ANSLUTNA för att tjäna sitt fulla syfte.  I många fall kan det få allvarliga konsekvenser om anslutningen bryts (larm, säkerhet), i andra fall kan det påverka produktiviteten och i praktiskt taget alla fall kan det vara frustrerande för en generation som förväntar sig omedelbar tillfredsställelse och har mycket lite tålamod med anslutningsproblem. Därför är nätverket och dess tillgänglighet den underliggande förutsättningen, eller den gemensamma väven, om man så vill. Om nätverket inte fungerar, inte får kraft eller kraschar, tappar vi kontrollen, styrmöjligheterna och bekvämligheten som vi har kommit att förlita oss på.  I hemmet består nätverket vanligen av din trådlösa router och någon annan enhet från din internetleverantör (till exempel modem).


Stormar och strömavbrott kan enkelt avbryta nätverksanslutningen just när du behöver den som mest. Utan internetåtkomst bryts kommunikationen och vi får färre möjligheter att kontakta vänner och familj vid händelser som är eller kan vara farliga. Det bästa sättet att hålla sig uppkopplad mot Internet under strömavbrott är att ha reservkraft för nätverksutrustningen i hemmet och kunna ladda smarta enheter med avbrottsfri kraft (UPS). APC by Schneider Electric Back-UPS håller igång ditt nätverk i timmar och kan ladda dina mobila enheter vid behov. BGE70 kan ge många timmars hålltid för enheter med låg strömförbrukning som switchar och routrar, och bevakningsfunktionen i BG500 återansluter automatiskt till Internet genom att starta om nätverksenheter om anslutningen till nätverket har avbrutits, vilket är vanligt om det belamras med för många anslutningar eller om internetleverantören ändrar din IP-adress.


Uppkoppling dygnet runt har blivit en del av vårt dagliga liv, oavsett om vi behöver det för privat användning eller i arbetet, och det ger en känsla av trygghet att veta att nätverket i hemmet eller på firman har en reserv.