• Default Alternative Text

    Skaffa säker kraftförsörjning till internetuppkopplingen i hemmet.

    Mer information
Family watching television in living room

Hemmabiosystem

Varför äventyra den audiovisuella utrustningen eller din samling av filmer, musik och bilder, som du har byggt upp under lång tid? APC:s AV-nätfilter, övertonsskydd och reservkraft är utformade för att skydda den känsliga elektronik som finns i dagens avancerade AV-system och säkerställa att utrustningen bibehåller prestanda i högsta klass.

Gör det inte själv – med APC bakom kulisserna kan AV-systemet ge dig fantastiska upplevelser så länge du vill.

Mer information

Hemmanätverk

Med en UPS-enhet för hemmanätet och dina smarta enheter, förblir familjen ansluten till världen utanför under strömavbrott. Med reservkraft till telefonen och andra enheter för kommunikation i hemmet håller du dig dessutom uppkopplad och missar aldrig varningar och andra meddelanden, inte ens under svåra väderförhållanden och strömavbrott. 

Håll dig uppkopplad

Family sitting at table with mobile devices
Boy playing video games

Spel

Vi på APC kan reservkraftsförsörjning utan och innan. Om du kräver 100-procentig tillgänglighet för att nå till nästa nivå, kan du förlita dig på en UPS från APC. Vår produktlinje Back-UPS Pro är perfekt för spel på konsoler eller datorer och skyddar också din höghastighetsanslutning, även under utdragna spelsessioner med andra spelare från hela världen. Back-UPS eliminerar störningar och skyddar utrustningen så att du inte behöver avbryta spelet.

Mer information

Mobil kraft

Se videoklipp på flyget, kolla Instagram när du väntar i kön i mataffären eller ta kort på vandringssemestern. APC:s Mobile Power Pack är lätta och kompakta och ger snabb, effektiv och säker laddning av smarttelefonen, surfplattan, kameran eller den bärbara spelkonsolen, var du än är.

Läs mer om våra lösningar för mobil strömförsörjning

Default Alternative Text
  • Därför behöver hemmanätverket reservkraft Lär dig mer om hur du kopplar in smart skydd och övervakning i hemmet