Schneider Electric представляет линейку кондиционеров InRow DX нового поколения, которые обеспечивают наилучшую экономию энергии в отрасли

Schneider Electric представляет линейку кондиционеров InRow DX нового поколения, которые обеспечивают наилучшую экономию энергии в отрасли

InRow DX снижают энергопотребление на 50 процентов по сравнению с технологией первого поколения.

  • Обеспечивают наилучшую в отрасли энергоэффективность для высоких нагрузок.
  • Характеризуются сниженными расходами на энергопотребление, поскольку являются самой эффективной системой в своем классе, имеют расширенные инструменты управления и новый пользовательский интерфейс.

Москва, 14 июля 2016 г. — Подразделение IT Division компании Schneider Electric, мирового эксперта в управлении энергией и автоматизации, представляет второе поколение внутрирядных кондиционеров InRow DX (прямого расширения) шириной 600 мм. Новейшие агрегаты в линейке InRow расширяют и без того широчайший спектр решений охлаждения от Schneider Electric, чтобы удовлетворить растущие потребности охлаждения в постоянно меняющихся средах ЦОДов. Обеспечивая охлаждение высокой энергетической плотности кондиционеры InRow DX характеризуются сниженными расходами на энергопотребление, расширенными элементами управления и новым пользовательским интерфейсом, наиболее эффективным  в своем классе.

Среди основных нововведений следует отметить новые высокоэффективные спиральные компрессоры. Передовая конструкция InRow DX нового поколения с регулируемой частотой вращения вентиляторов снижает энергопотребление во время периодов охлаждения с неполной нагрузкой. В новой линейке также увеличена возможность охлаждения высоконагруженных стоек до 37 кВт с максимальным расходом воздуха до 6800 м³/час. Номинальная потребляемая мощность устройств составляет 9,5 кВт. Встроенный увлажнитель обеспечивает контроль влажности на уровне помещения, предотвращая повреждение чувствительного электронного оборудования от статических разрядов. Кроме того, влажность контролируется с помощью выделенного контура осушения и системы подогрева устанавливаемой во избежание переохлаждения в процессе осушения воздуха.

Новые возможности в контроле над охлаждением

Конструкция InRow DX тесно связывает охлаждение с ИТ-оборудованием, предотвращая рециркуляцию горячего воздуха, при этом повышая предсказуемость охлаждения и позволяя осуществлять оплату по мере роста. Эти изделия, доступные в автономной конфигурации, с жидкостным и воздушным охлаждением с контролем влажности или без него, удовлетворяют различные требования для охлаждения в монтажных шкафах, серверных и центрах обработки данных.

Технология активного управления потоком Active Flow Control

Добавление технологии Active Flow Control, измеряющей воздушное давление внутри системы распределения воздуха и автоматически регулирующей частоту вращения вентилятора для точного соответствия расходу воздуха в ИТ-оборудовании, повышает точность и эффективность. Имея улучшенную и удобную в использовании конструкцию, InRow DX также имеет 4,3-дюймовый цветной сенсорный дисплей и сетевой интерфейс, обеспечивающие быстрый и простой доступ к данным и повышенный контроль производительности системы охлаждения.

«Управляющие ЦОДа сталкиваются с большим количеством препятствий на пути к эффективности, которые включают растущую потребность в системах высокой энергетической плотности, ужесточающиеся правила энергопотребления и принуждение к снижению операционных затрат», ‒ поясняет Анн-Мари Жиньяк (Anne-Marie Gignac), вице-президент IT Division компании Schneider Electric по системам охлаждения. ‒ Последнее поколение внутрирядных кондиционеров InRow ставит эффективность и экономию на первый план для пользователей, обеспечивая наибольшую доступную экономию энергии при неполной загрузке в небольшой, но мощной системе».

Дополнительная информация о линейке продуктов InRow доступна на сайте

О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления энергией и автоматизации. 160 000 сотрудников компании, оборот которой в 2016 финансовом году составил около 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизнь ярче.

Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

www.schneider-electric.com/ru