Schneider Electric анонсирует обновление линейки ИБП Symmetra MW

Schneider Electric анонсирует обновление линейки ИБП Symmetra MW

Москва, 14 марта 2016 г., — Компания Schneider Electric объявила о расширении линейки высокоэффективных масштабируемых источников бесперебойного питания Symmetra MW моделями мощностью 800 и 1000 кВт, выполненных по модульной отказоустойчивой технологии. Эти ИБП предназначены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения крупных ЦОДов, лечебных учреждений и других ответственных объектов с повышенными требованиями к производительности и качеству электропитания.

В семействе источников бесперебойного питания Symmetra серии MW представлены устройства мощностью от 400 до 1600 кВт. Для дальнейшего наращивания мощности имеется возможность параллельного подключения нескольких ИБП. Основными преимуществами ИБП Symmetra MW являются модульная конструкция, высокий уровень эксплуатационной готовности, масштабирование, отказоустойчивость и низкая стоимость владения. Обновленную линейку Symmetra MW отличают самые передовые характеристики, такие как высокий КПД, продуманный дизайн, компактность и повышенная эффективность.

Среди основных нововведений следует отметить увеличение числа моделей со встроенным электронным байпасом: теперь он входит в комплектацию ИБП Symmetra MW мощностью 800 и 1000 кВт. Благодаря этому перегрузочная способность устройств составляет 110% номинального тока постоянно.

В связи с включением электронного байпаса в состав встроенных компонентов ИБП, поменялось их расположение внутри силового модуля. В частности, секция ввода-вывода I/O теперь располагается справа.

В целом новый дизайн позволил сделать устройства еще компактнее: занимаемая ИБП площадь стала на 23% меньше. Более того, в новом решении снижено количество автоматов защиты и стоимость панели механического байпаса более чем на 25%.

Также были обновлены прошивки для всех моделей Symmetra серии MW: в результате появился энергосберегающий режим Efficiency Booster Mode (EBM), особенно полезный для 2N-конфигураций. Он позволяет при малых нагрузках на ИБП автоматически отключать секции с силовыми модулями, повышая тем самым уровень нагрузки на оставшиеся. Таким образом, даже при чрезвычайно малых уровнях нагрузки, КПД устройства гарантированно составляет не менее 96%. Благодаря этому снижаются операционные расходы без какого-либо риска для ответственных нагрузок.

«Обновленные ИБП Symmetra MW полностью отвечают всем современным требованиям по надежности, отказоустойчивости и эффективности. Новый дизайн со встроенным электронным байпасом позволит пользователям сократить на 23% занимаемую оборудованием площадь и, как следствие, капитальные затраты. Кроме того, благодаря уменьшению внешних межблочных соединений и автоматов оптимизировалась и стоимость решения», — говорит Дмитрий Желтков, технический директор подразделения IT Business компании Schneider Electric.

Высокую надежность ИБП Symmetra серии MW подтверждает тот факт, что именно они входят в состав системы электропитания суперкомпьютерного комплекса «Ломоносов» — одного из мощнейших в мире. Два ИБП Symmetra MW мощностью 1600 кВт осуществляют электроснабжение вычислительной системы и защиту от сбоев в электропитании, а также обеспечивают работу суперкомпьютера с сохранением штатного режима охлаждения в течение 10 минут после отключения электропитания, что позволяет гарантировать сохранность данных в аварийных ситуациях. Подробнее о решениях Symmetra можно узнать на сайте компании.

О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления энергией и автоматизации. 160 000 сотрудников компании, оборот которой в 2016 финансовом году составил около 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизнь ярче.

Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

www.schneider-electric.com/ru