ИБП Galaxy 300 обеспечат эффективную и надёжную защиту энергоснабжения для малых и средних предприятий
ИБП Galaxy 300 обеспечат эффективную и надёжную защиту энергоснабжения для малых и средних предприятий
Москва, 10 февраля 2016 г. – Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, объявляет о расширении линейки источников бесперебойного питания (ИБП) Galaxy™ 300 за счёт добавления в неё моделей мощностью 60 и 80 кВА. Идеально подходящие для предприятий различного масштаба, офисов и небольших серверных комнат данные модели обеспечивают эффективную и надёжную защиту электропитания, предотвращая простои ответственного оборудования и потери данных, отличаясь при этом ценовой привлекательностью и простотой установки. Кроме того, новые ИБП позволяют снижать эксплуатационные расходы и затраты на охлаждение благодаря высокому КПД и искажениям входного тока менее 3,5 % при полной нагрузке.
«Заказчики из сегмента малого и среднего бизнеса и торговые партнёры выражали свою заинтересованность в системе, которая бы предоставляла повышенный уровень эксплуатационной готовности, надёжности, управляемости и удобства пользования», –говорит Сэм Ву (Sam Wu), главный менеджер по продукту компании Schneider Electric. – «Благодаря появлению моделей 60 и 80 кВА, линейка ИБП Galaxy 300 от 10 до 80 кВА теперь ориентирована на более широкий диапазон потребителей и полностью удовлетворяет потребности клиентов и партнёров в лучшей в своём классе системе защиты электропитания. Она характеризуется простотой монтажа, управления и обслуживания, а также повышенной эффективностью и удобным интерфейсом пользователя».
С целью обеспечения высокой эксплуатационной готовности, ИБП Galaxy 300 от 10 до 80 кВА стандартно оснащаются возможностью подключения к двум вводам электропитания и используют схему двойного преобразования, обеспечивающую нулевое время перехода на батареи. Внутренний электронный байпас предотвращает прерывание энергоснабжения переключением на питание от сети при больших перегрузках. При необходимости построения схем с резервированием подключённое оборудование может запитываться от двух параллельно включенных ИБП. В дополнение, система предоставляет пользователям варианты построения конфигурации ИБП со встроенными батареями, (обеспечивающими до 10 минут бесперебойной работы), или ИБП с умощненным зарядным устройством и внешними батареями (что позволяет продлить работу на время до четырёх часов).
Контролировать потребности в электроэнергии и управлять состоянием устройства можно как с фронтальной панели так и дистанционно, через простой Web/SNMP интерфейс. ИБП снабжен удобным для восприятия графическим дисплеем с поддержкой 18 языков, включая русский, мнемосхемой текущего режима работы и возможностью звуковых оповещений.
ИБП Galaxy 300 от 10 до 80 кВА отличаются удобством установки, а также снабжены рядом функций, позволяющих оптимизировать соответствие нормативным требованиям, возможности технического обслуживания и эксплуатационные качества системы на всём протяжении её срока службы. Встроенный сервисный байпас позволяет полностью отключить ИБП от нагрузки, не прерывая ее электроснабжение, а распашная дверь и выдвижные панели обеспечивают удобство проведения техобслуживания в ограниченном пространстве. Экономия времени при монтаже достигается за счёт конфигураций с широким или узким башенным корпусом, который легко интегрируется как в новые так и в уже существующие комплексы оборудования, а также за счёт чёткой и наглядной маркировки соединений. Экраны с последовательной подсказкой и интуитивным меню обеспечивают быстроту и лёгкость настройки и системной навигации.
Среди дополнительных возможностей ИБП стоит отметить:
- Двойной ввод электропитания, позволяющий создавать схемы с одним или двумя независимыми источниками электроснабжения;
- Вход с компенсацией коэффициента мощности, устраняющий необходимость в завышении номинальных характеристик кабелей, автоматических выключателей и генераторов;
- Возможности подбора времени автономной работы в широких пределах, используя встроенные или внешние батареи;
- Конфигурации с трёхфазным входом и трёхфазным выходом и трёхфазным входом и однофазным выходом, позволяющие выбрать соответствующий вариант для требуемого распределения электропитания;
- Соответствие требованиям директивы RoHS (ограничение на использование вредных материалов). ИБП Galaxy 300 от 10 до 80 кВА поставляются через партнеров и подрядчиков по электротехническим работам.
О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. 170 000 сотрудников компании, оборот которой в 2014 финансовом году составил 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизни ярче.
Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.
АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах России с головным офисом в Москве. Производственная база Schneider Electric в России представлена 6 действующими заводами и 3 логистическими центрами; работают научно-технические и инженерные центры компании. Количество сотрудников Schneider Electric в России – около 12 000.