APC расширяет линейку источников бесперебойного питания моделями с литий-ионными аккумуляторами

APC расширяет линейку источников бесперебойного питания моделями с литий-ионными аккумуляторами

На протяжении многих десятилетий в источниках бесперебойного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов — литий-ионным (Li-Ion).

Легендарный бренд APC by Schneider Electric откликнулся на этот вызов и первым предложил рынку модели однофазных ИБП на основе Li-Ion аккумуляторов Smart-UPS SRLT1000RMXLI и Smart-UPS SRLT1500RMXLI. Старт глобальных продаж новых ИБП намечен на 1 квартал 2018 года.

При той же емкости масса Li-Ion аккумулятора на 30% меньше, чем у свинцово-кислотного. Срок службы в 2 раза больше, чем у ранее использовавшихся в ИБП накопителей энергии. И, что очень важно для дата-центров, Li-Ion аккумулятор нормально работает при температуре до +40 °C. Современной тенденцией является повышение температуры внутри помещений центров обработки данных, где установлено оборудование и не находятся постоянно сотрудники, что позволяет экономить электроэнергию на работе систем охлаждения. Серьезным преимуществом является и в несколько раз большая скорость зарядки Li-Ion батарей относительно свинцово-кислотного. Почему это важно для ИБП? Радикально повышается надежность при частых сбоях в энергоснабжении. Если раньше могла возникнуть ситуация, что аккумулятор ИБП не успел зарядиться за время, прошедшее между двумя перерывами в подаче электричества, то при использовании Li-Ion технологии такое развитие событий почти полностью исключается.

APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI относятся к типу On-Line ИБП с двойным преобразованием. Этот тип ИБП обеспечивает наиболее надежное и качественное электроснабжение. Вне зависимости от напряжения на входе, на выходе обеспечивается стабилизированное напряжение синусоидальной формы. При коммутации на питание от аккумулятора в результате внезапного пропадания напряжения в сети, питание нагрузки ни на мгновение не прерывается. Предусмотрена автоматическая подстройка частоты на выходе в соответствии с частотой на входе.

Основные технические характеристики APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI приведены в таблице. Главное отличие между двумя моделями заключается в номинальном значении активной/полной мощности нагрузки, которая составляет 900 Вт/1000 ВА и 1350 Вт/1500 ВА соответственно. Устройства SRLT1000RMXLI-NC и SRLT1500RMXLI-NC выпускаются с предустановленными сетевыми картами.

Модель SRLT1000RMXLI SRLT1500RMXLI
 Технология  On-line с двойным преобразованием  On-line с двойным преобразованием
 Номинальное напряжение на входе  230  230 В
 Диапазон входных напряжений  160 – 275 В  160 – 275 В
 Номинальная мощность нагрузки  900 Вт/1000 ВА  1350 Вт/1500 ВА
 Номинальное выходное напряжение, В  230  230
 Отклонение от номинального выходного напряжения при полной нагрузке, не более  2%  2%
 Частота на выходе  50 Гц +/- 3 Гц  50 Гц +/- 3 Гц
 Форма напряжения на выходе  Синусоида  Синусоида
 Выходные разъемы  8 x IEC 320 C13  8 x IEC 320 C13
 КПД при номинальной мощности нагрузки, не менее  91%  92%
 Тип аккумулятора  Li-Ion  Li-Ion
 Время работы от аккумулятора  32 мин при нагрузке 900 Вт  19 мин при нагрузке 1350 Вт
 Интерфейсы передачи информации  USB, последовательный (RJ45)  USB, последовательный (RJ45)
 Разъем SmartSlot  1  1
 ЖК-дисплей  есть  есть
 Уровень шума  50 дБА  50 дБА
 Рабочий диапазон температур  0 — +40 °C  0 — +40 °C
 Размеры без аккумулятора  85 x 432 x 587 мм  85 x 432 x 587 мм
 Масса без аккумулятора  13,7 кг  13,7 кг
 Размеры аккумуляторного блока  85 x 432 x 510 мм  85 x 432 x 510 мм
 Масса аккумуляторного блока  12 кг  12 кг

Блок Li-Ion аккумуляторов XBP48RM1U-LI выполнен съемным, что, в сочетании с малой массой, характерной для данного типа аккумуляторов, упрощает обслуживание. В целом снижение общих затрат на обслуживание APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI по сравнению с аналогичными моделями ИБП на основе свинцово-кислотных батарей может достигать 35%. При необходимости можно добавить еще до четырех аккумуляторных блоков, то есть максимальное количество используемых Li-Ion блоков достигает 5. Соответственно, до 5 раз можно увеличить продолжительность работы от аккумулятора по сравнению с базовой комплектацией. При этом конструкция применяемых Li-Ion батарей обладает самой высокой для данного класса аппаратуры надежностью, полностью соответствуя требованиям UL 1973 и UL1642/IEC62133. Расчетный срок службы Li-Ion аккумуляторов составляет 10 лет.

Корпусы новых ИБП выполнены таким образом, что их удобно устанавливать горизонтально в стойки для аппаратуры. Тем не менее, при необходимости эти ИБП могут работать и в вертикальном положении.

Важнейшей особенностью APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI является их готовность к использованию в решениях EcoStruxture, так как эти ИБП поддерживают технологию «интернета вещей» (IoT). Для подключения к Ethernet и реализации других дополнительных функций необходимо установить дополнительный модуль в гнездо расширения SmartSlot.

На ИБП APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI распространяется гарантия сроком 5 лет. Легендарное качество ИБП APC by Schneider Electric, надежность и безопасность подтверждены не только временем, но и многочисленными испытаниями решений.

О компании Schneider Electric

Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.

Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем автоматизации. Мы предлагаем эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой платформы решений Schneider Electric мы обеспечиваем операционную эффективность и управление в режиме реального времени.

Мы уверены, что наши уникальные специалисты и партнеры делают Schneider Electric уникальной компанией, а наша приверженность инновациям, диверсификации и принципам устойчивого развития делает жизнь ярче - везде, всегда и для всех. Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

www.schneider-electric.com/ru

Дополнительная информация: