ИБП Back-UPS BC650I-RSX доступен российским заказчикам

ИБП Back-UPS BC650I-RSX доступен российским заказчикам

Москва, 23 мая 2017 г., — Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, пополнила линейку источников бесперебойного питания APC Back-UPS устройством среднего ценового диапазона, оснащённым четырьмя компьютерными разъёмами с батарейным питанием. Новая модель доступна для заказа с начала второго квартала 2017 года.

Резевный ИБП APC Back-UPS BC650I-RSX предназначен для защиты компьютеров, периферийного и сетевого оборудования, а также проекторов с импульсной мощностью, игровых консолей и сетевых хранилищ (NAS) от сбоев электропитания. Его мощность составляет 360 Ватт (650ВА), в устройстве предусмотрен разъем для подключения внутренней батареи и установлен многоразовый автоматический предохранитель. Четыре компьютерные сетевые розетки (IEC 320 C13) с защитой от всплесков напряжения и резервным питанием от батареи размещены на задней панели корпуса. В комплект поставки входит ИБП, кабель для подключения к сети переменного тока и два кабеля для подключения оборудования.

«BC650I-RSX выделяется даже среди других моделей серии резервных ИБП более низкой ценой, а также наличием четырёх компьютерных розеток, подключённых через батарею. Снижение цены не сказалась на качестве устройства и обусловлено только отказом от избыточной функциональности. В частности, BC650I-RSX не может взаимодействовать с компьютером при помощи ПО PowerShute», — сообщил Святогор Гавриленко, менеджер по работе с транзакционными партнерам компании Schneider Electric.

Точная интеллектуальная зарядка обеспечит максимальное повышение эффективности батареи и увеличение срока ее службы до 3-5 лет, а светодиодные индикаторы проинформируют пользователя об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП. Регулярная самодиагностика позволяет обнаружить подлежащий замене аккумулятор и своевременно выполнить профилактическое техническое обслуживание.

Подробная информация о Back-UPS BC650I-RSX доступна на сайте компании.

О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления энергией и автоматизации. 160 000 сотрудников компании, оборот которой в 2016 финансовом году составил около 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизнь ярче.
Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.
www.schneider-electric.com/ru