Линейка Galaxy VX пополнилась младшими моделями 500-1000кВт

Линейка Galaxy VX пополнилась младшими моделями 500-1000кВт

Москва, 27 июля 2017 г., — Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области проектирования и строительства центров обработки данных, расширяет линейку высокоэффективных масштабируемых источников бесперебойного питания серии Galaxy VX до диапазона мощности 500–1000 кВт, дополняя старшие модели ИБП с мощностями 1000, 1250 и 1500 кВт. Новые модели обеспечат эффективную защиту от сбоев электропитания крупным центрам обработки данных, требующим меньшей начальной мощности, а также позволят компаниям быстро изменить первоначальную конфигурацию решения по мере увеличения потребностей бизнеса.

ИБП Galaxy VX построен на хорошо зарекомендовавшей себя платформе Galaxy VM, отличаясь от него единичным коэффициентом мощности по выходу и большей мощностью на силовой шкаф (250кВт) при идентичных габаритах. Все ИБП серии Galaxy VX позволяют быстро добавить дополнительные силовые шкафы при  увеличении нагрузки или обеспечить резервирование по мере изменения требований к системе бесперебойного питания. Высокая масштабируемость Galaxy VX уменьшает затраты на каждом этапе проектирования, установки и эксплуатации решения.

«Спрос на облачные вычисления и развитие Интернета вещей являются стимулом для модернизации инфраструктуры дата-центров. В мире непрерывной передачи данных стабильное и защищенное электропитание имеет решающее значение для обеспечения круглосуточной бесперебойной работы и доступности услуг. Время простоя имеет очень высокую цену, не говоря уже о потере производительности, вреде репутации предприятия и нанесении ущерба доверительным отношениям с партнерами, — комментирует Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП», подразделение IT Division компании Schneider Electric. — Источники бесперебойного питания Galaxy VX позволят крупным дата-центрам достичь высокой плотности мощности и обеспечат эффективную защиту подключенного ИТ-оборудования. Поскольку энергетические ресурсы становятся скудными и дорогими, эффективность электроэнергии становится все наиболее важным показателем производительности при выборе крупных систем ИБП».

Благодаря инновационной схемотехнике четырехуровневого инвертора обеспечивается повышенная эффективность работы как в режиме двойного преобразования – более 96.4%, так и в режиме ECOnversion™ - до 99%. Четырехуровевый инвертор работает с уменьшенным напряжением переключения (по сравнению с трехуровневым), что обеспечивает большую надежность даже при высоких температурах. Благодаря своей архитектуре режим ECOnversion™ устраняет большинство недостатков, присущих традиционному ECO-режиму, обеспечивая заряд батарей, мгновенное переключение на работу от батарей при пропадании сетевого напряжения и наличие активного фильтра гармоник по входу, устраняя тем самым необходимость установки дополнительного оборудования. ИБП позволяет настраивать работу по расписанию с автоматическим переключением между этими режимами (двойное преобразование, ECO-режим, ECOnversion™), что позволяет обеспечить сбалансированный подход к требованиям различных дата-центров.

Все ИБП серии Galaxy VX снабжены мощным зарядным устройством (до 35% от номинала ИБП) и полностью совместимы с различными современными системами хранения энергии, включая литий-ионные аккумуляторы (Li-ion). Подобный симбиоз позволяет получить сбалансированное решение, двукратно сэкономив на занимаемой площади и весе решения, при одновременном снижении стоимости владения, увеличении срока службы и улучшении управляемости системы.

ИБП Galaxy VX полностью совместим с программным обеспечением для мониторинга StruxureWare Data Center Expert и имеют новые возможности по безопасному удалённому администрированию.

Дополнительную информацию о портфеле трехфазных решений по защите электропитания можно получить на сайте компании.

О компании Schneider Electric

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления энергией и автоматизации. 160 000 сотрудников компании, оборот которой в 2016 финансовом году составил около 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизнь ярче.

Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

www.schneider-electric.com/ru

Контактная информация для прессы:


Гребенникова Лариса
SKC Agency
+7(495) 974-22-62 доб. 1401
grebennikova@skc-agency.ru