Система контейнеризации HyperPOD доступна российским заказчикам

Система контейнеризации HyperPOD доступна российским заказчикам

Москва, 4 июля 2017 г., — Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области проектирования и строительства центров обработки данных, представляет новое решение для контейнеризации горячих или холодных зон машинных залов ЦОДов и серверных – HyperPOD. Решение предназначено сократить трудозатраты на эксплуатацию, повысить энергоэффективность, а также обеспечить гибкость и масштабируемость. HyperPOD идеально подходит для модернизации существующих и оснащения новых машинных залов ЦОДов и серверных малой или средней плотности.

Самонесущая модульная конструкция легко монтируется в серверном зале и позволяет установить элементы инженерной инфраструктуры ещё до установки стоечного оборудования и даёт возможность легко устанавливать или перемещать шкафы в процессе эксплуатации, свободные стойко-места закрываются полноразмерными заглушками. Ширина изолируемой зоны составляет 900 мм или 1200 мм, высота варьируется до 3700мм. С торца устанавливаются раздвижные двери, что обеспечивает гибкость и вносит минимум специфики в планирование архитектуры машинного зала, а также есть возможность установки конструкции одной стороной к стене. Конструкция HyperPOD не предъявляет особых требований и ограничений к устанавливаемому оборудованию и совместима со шкафами произвольной ширины и высотой до 52U. Решение поддерживает многомодульные конфигурации, что обеспечивает возможность расширения с шагом 8-12 стоек (по 4-6 в каждом ряду). Модули HyperPOD легко интегрируются с различными типами систем распределения электропитания, пожаротушения и охлаждения.

«HyperPOD можно оснастить дополнительными ярусами лотков для кабелей, системами мониторинга, внутреннего освещения, видеонаблюдения и контроля доступа — интеграция со смежными подсистемами дата-центра не вызовет у заказчика затруднений. Сборка модулей максимально упрощена и интуитивно понятна, а наличие сервиса монтажа и шефмонтажа позволяет снизить трудозатраты на развертывание системы», — комментирует Денис Шарапов, менеджер по развитию бизнеса направления «Модульные ЦОДы» подразделения IT Division компании Schneider Electric. 

Специалисты Schneider Electric подберут оптимальную конфигурацию компонентов и опций, обеспечив заказчику совместимость решения с существующими подсистемами центра обработки данных. Подробную информацию о HyperPOD и других решениях для ЦОДов можно получить на сайте компании.

О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления энергией и автоматизации. 160 000 сотрудников компании, оборот которой в 2016 финансовом году составил около 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизнь ярче.
Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.
www.schneider-electric.com/ru