• Default Alternative Text

    HyperPod

    Модульная система изоляции горячих или холодных коридоров, предназначенная для повышения производительности и эффективности системы охлаждения центра обработки данных

  • HyperPod - основа вашего центра обработки данных

    Новое модульное решение обеспечивает беспрецедентную гибкость, масштабируемость, скорость и удобство развертывания, что наиболее актульно в условиях быстроизменяющегося оснащения центров обработки данных. Благодаря адаптивной конструкции HyperPOD легко интегрируется с различными типами охлаждения, распредления питания, системой мониторинга и аксессуарами, что делает его идельным для модернизации существующих и оснащения новых машинных залов, развивающихся ЦОДов и серверных малой и средней плотности.

Default Alternative Text

Задачи

Вам необходимо предустановить инженерную инфраструктуру независимо от стоек; требуется простой, экономичный и быстрый способ развертывания ИТ-инфраструктуры любых масштабов, обладающий гибкостью и поддержкой стоек различных размеров и форм.

Описание

  • HyperPod - это готовая к работе система с возможностью наращивания конструкции с шагом 8-12 стоек.
  • Универсальная модульная конструкция имеет самонесущий каркас и может быть установлена как до, так и после установки серверных шкафов, поддерживает множество конфигураций систем охлаждения и распределения питания.

Преимущества

  • Гибкость: стоечное оборудование устанавливается и демонтируется в процессе эксплуатации без вмешательства в конструкцию
  • Скорость: установка шкафов в ряды, подключение, запуск или демонтаж занимают минуты, а не часы 
  • Удобство: конструкция проста в сборке и не требует специальных навыков

Научно-информационная статья № 260

Выбор архитектуры серверного зала центра обработки данных
Скачать