Avertissement
Le produit que vous avez demandé n'est pas disponible dans le pays choisi. Sélectionnez un autre pays ou sélectionnez un autre produit dans la section principale des produits.
C2
Prix * : 

AV Power Filters
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V

C2
Plus d'images

Protection contre les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Comprend: Cordon d'alimentation séparé, Manuel utilisateur, Modèle de fixation murale

Délai de mise en œuvre habituel: Généralement disponible en stock

C2 Caractéristiques générales

Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest will warn you if its circuitry has been damaged by heavy strike or power line surge and it is unable to provide 100% protection. If still under warranty, APC will then replace your damaged SurgeArrest free of charge.
Prises toujours sous tension
8 outlet models offer dedicated space to accommodate wide transformer blocks without covering adjoining outlets and 2 always on outlets. You can plug 8 power cords including 3 transformers at the same time. In case you have equipment that has to stay on all the time, such as fax machine, you can plug it in always on outlets. The equipment will be protected and will have power supply even when the unit is switched off.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Indicateur de surcharge
Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté tire plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Prise à angle droit
L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous assurent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Cordon d'alimentation séparé

AV Power Filters Caractéristiques et avantages

Protection
Batteries de filtres isolées
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Simplicité de gestion
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Déclencheur de tension continue
Permet la mise sous tension/hors tension à distance de 2 prises.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.

Disponibilité

argentina, bermuda, bolivia, brazil, canada, chile, colombia, costa rica, dominican republic, ecuador, el salvador, guatemala, honduras, jamaica, mexico, netherlands antilles, nicaragua, panama, paraguay, peru, puerto rico, trinidad and tobago, united states, uruguay, venezuela