APC Back-UPS RS, 865 Watts / 1500 VA,入力 230V / 出力 230V, Interface Port USB, Extended runtime model, 取付高さ 2 U
付属: ユーティリティCD, コード管理ストラップ, Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord, Qty 1 - Detachable 1.8 m IEC power cord, 電話ケーブル, USBケーブル, ユーザマニュアル, 保証書
| (2) IEC 320 C13 (サージのみ) |
|
| (6) IEC 320 C13 (電源バックアップ) |
|
| IEC-320 C14 |