A estratégia de implementação em três fases da Schneider Electric permite amortizar os custos de produção ao longo do tempo e pagar apenas pela capacidade de que a empresa necessita a cada momento.
A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia, garante o lançamento a tempo do novo modelo de uma empresa automóvel através das suas soluções de Centros de Dados modulares pré-fabricados.
Perante a necessidade de executar programas de simulação de computação intensiva, para design de novos modelos de automóveis, tornou-se essencial acrescentar capacidade adicional aos Centros de Dados da empresa. Apesar de possuir terreno disponível para a sua implementação atrás do atual Centro de Dados, a empresa não dispunha dos 18 meses ou mais para a construção convencional de um novo Centro de Dados. Assim, apostou na construção de um Centro de Dados modular pré-fabricado da Schneider Electric, cujo período de construção e implementação dura apenas entre 16 a 20 semanas, incluindo a fase de desenho, engenharia e fabrico.
Além da vantagem do curto tempo de construção do novo Centro de Dados, a sua estratégia de implementação em três fases foi determinante para o sucesso da empresa, já que permitiu amortizar os custos de produção ao longo do tempo e pagar apenas pela capacidade de Centro de Dados de que a empresa necessita a cada momento.
“Para a Schneider Electric, este processo representa mais um passo na demonstração das excelentes valências presentes na instalação de soluções de Centros de Dados modulares pré-fabricados”, refere João Rodrigues, Vice-Presidente IT Business da Schneider Electric. “De igual modo, conseguimos ter também um papel preponderante no sucesso da empresa, graças ao modelo proposto pela Schneider Electric e que visou uma amortização dos custos de produção, bem como uma redução nos custos com o Centro de Dados, na medida em que a mesma apenas precisa de pagar pela capacidade necessária no momento”.
A primeira fase foi concluída em 2011, tendo sido implementado um módulo de TI pré-fabricado de 12 metros, com capacidade para suportar 17 racks e 459kW de carga de TI, complementado com um módulo de serviços de 12 metros e um modelo de arrefecimento de 6 metros. Juntos, estes módulos garantem um elevado nível de redundância, incluindo quadros 2N, UPS N+1, assim como arrefecimento.
As fases 2 e 3, ambas concluídas em 2012, acrescentaram os mesmos componentes, duplicando e triplicando a capacidade original. Desta forma, deixa de ser necessário despender uma elevada quantia num Centro de Dados que teria uma capacidade superior à de momento necessária, ao contrário do que acontecia com os Centros de Dados de construção tradicional.
Por outro lado, o Centro de Dados pré-fabricado da Schneider Electric permitiu à empresa automóvel cumprir os requisitos de computação de alta densidade, indispensáveis a aplicações de simulação. Trata-se também de uma solução altamente eficiente do ponto de vista energético, o que se deve em grande parte ao sistema de “free cooling” de arrefecimento indireto por evaporação que aproveita o ambiente de baixas temperaturas em que se encontra.
À medida que as necessidades do negócio aumentarem, o Centro de Dados acompanhará esse crescimento através da adição de módulos adicionais, sendo possível colocá-los ao lado dos módulos existentes, para uma maximização do espaço disponível. O sistema é altamente adaptável e personalizável, de forma a acomodar os mais variados requisitos, tais como a densidade, redundância e outros. A adaptação é feita de acordo com as necessidades reais e otimizada pelo conhecimento especializado que a Schneider Electric possui em soluções para Centros de Dados, estando ainda garantida a manutenção preventiva e corretiva regular dos equipamentos.
O modelo de negócios atual assenta em grande medida na agilidade e articulação eficaz entre processos industriais e tecnologias de informação. Através de Centros de Dados modulares pré-fabricados da Schneider Electric, tal como o exemplo da referida empresa automóvel demonstra, a indústria beneficia da flexibilidade e agilidade necessária para que os produtos cheguem depressa ao mercado, para que o retorno do investimento seja cada vez mais rápido, começando a gerar lucro o mais cedo possível.
Contactos RP APCHill & Knowlton
Contacto: Neusa Almeida
Telefone: +351 21 413 62 00
neusa.almeida@hkstrategies.com