NetBotz® 200

ネットワーク クロゼットからデータ センタにまで使用できる環境監視
NetBotz 200 を使用することにより、費用対効果の高い方法で、ネットワークを介して環境を監視できます。 温度、湿度、ドア開閉、およびドライ接点などの環境状況をリモート監視できます。 InfraStruXure Central の統合、ユーザー定義の警告といったその他の機能も備えた NetBotz 200 は、IT 資産を環境の脅威から保護するのに最適なユニットです。 NetBotz 200 は、ネットワーク クロゼットからデータ センタにまで使用できますが、通常は、データ センタに設置されます。

モデルリスト
製品情報 製品型番
NetBotz Rack Monitor 200 (with 120/240V Power Supply)
InfraStruXure Certified
NBRK0201