InfraStruXure

InfraStruXure InfraStruXure® integra perfettamente alimentazione, raffreddamento e gestione ambientale in un design ottimizzato per l'installazione a rack. Il BuildOut Tool InfraStruXure® on-line automatizza il processo di progettazione del sistema ottimale.

Selettore distribuzione dell'alimentazione in rack

Rack PDU Selector Il selettore distribuzione dell'alimentazione in rack vi aiuterà nella scelta delle varie offerte per la distribuzione dell’alimentazione in rack, progettate per soddisfare le necessità di apparecchi di rete entry-level e ambienti server e blade ad alta densità.

Unità di distribuzione alimentazione (PDU)

La crescente complessità degli ambienti informatici, dagli armadi di cablaggio e sale server alle sale CED di tutte le dimensioni, ha aumentato l'esigenza di disporre di una distribuzione affidabile dell'alimentazione a livello di rack. La soluzione di problemi legati alla gestione dell'alimentazione è fondamentale perché i responsabili informatici e di impianti industriali possano garantire la disponibilità di apparati per densità sempre più elevate. Le Unità di distribuzione dell'alimentazione sono un fattore essenziale nella gestione della potenza erogabile e funzionalità di apparati per reti ad alta criticità, server e e sale CED.

APC fornisce un'ampia gamma di soluzioni di distribuzione dell'alimentazione per l'ambiente informatico dei clienti. Le PDU standardizzate di APC sono state studiate per semplificare la gestione e aumentare l'efficienza della sala CED. Le soluzioni di distribuzione dell'alimentazione consentono il monitoraggio in tempo reale di carichi remoti delle apparecchiature collegate e il controllo dell'alimentazione delle singole prese per favorire il ripristino dell'alimentazione da remoto e la gestione della sequenza di accensione e spegnimento delle apparecchiature. I responsabili informatici e delle sale CED fanno affidamento sugli allarmi delle PDU APC per la segnalazione di potenziali sovraccarichi prima che si verifichini guasti critici agli apparati informatici.

Distribuzione dell'alimentazione ai rack

Switched Rack PDU

Le PDU switched installabili a rack abbinano la misurazione del carico e l'abilitazione/disabilitazione controllate delle singole prese per ripristinare l'alimentazione da remoto, per stabilire la sequenza di accensione degli apparati e per gestire l'uso delle prese.

Metered Rack PDU

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

Basic Rack PDU

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

Rack PDU Accessories

Staffe di fissaggio cavi e kit di staffe per il montaggio verticale a completamento delle soluzioni di distribuzione dell'alimentazione installabili a rack

Power Cords

Opzioni di connettori di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

Distribuzione dell'alimentazione a livello di fila

Modular Power Distribution

Distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e flessibile per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni

Modular Power Accessories

Moduli e accessori per il potenziamento e l'ampliamento di unità modulari di distribuzione dell'alimentazione

Configurable Power Distribution

Distribuzione dell'alimentazione configurata su commessa e assemblata in fabbrica per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni

Configurable Power Accessories

Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione

Transfer Switch

Rack-mount Transfer Switches

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.