Underspänning:

Kallas också brownout. Underspänning är en kortvarig sänkning av spänningsnivån. Detta är det vanligaste strömproblemet och står för 87 % av alla strömstörningar enligt en studie av Bell Labs.

    ORSAK -

    underspänning orsakas vanligtvis av stort strömbehov vid uppstart hos många elektriska enheter (däribland motorer, kompressorer, hissar, handverktyg, etc.) Elbolag använder underspänning för att hantera extraordinära strömbehov. I en procedur som kallas "rolling brownouts" sänks spänningsnivåerna i elnätet systematiskt i vissa områden i timmar eller dagar i taget. Heta sommardagar, när behoven av luftkonditionering är på topp, föranleder ofta "rolling brownouts".

    EFFEKT -

    underspänning kan "svälta" en dator på den ström den behöver för att fungera och orsaka att tangentbord hänger sig och oväntade systemkrascher som båda resulterar i förlorade eller förstörda data. Underspänning reducerar också effektiviteten och livslängden hos elektrisk utrustning, särskilt motorer.

Blackout:

Total förlust av nätström.

    ORSAK -

    strömavbrott orsakas av alltför stort strömuttag ur strömnätet, blixtoväder, is på strömledningarna, bilolyckor, grävningsskador, jordbävningar och andra katastrofer.

    EFFEKT -

    pågående arbete i RAM- eller cache-minnet går förlorat. Hårddiskens filallokeringstabell (FAT) kan också gå förlorad, vilket resulterar i total förlust av data lagrade på disken.

Spik:

Kallas också impuls, en spik är en omedelbar, dramatisk ökning av spänningen. En spik kan med kraften hos en tidvåg ta sig in i elektronisk utrustning genom ström-, nätverks- och telefonledningar eller seriella ledningar och skada eller fullständigt förstöra komponenter.

    ORSAK -

    spikar orsakas typiskt av blixtnedslag i närheten. Spikar kan också uppstå när strömnätet tas i drift igen efter att ha varit utslaget av ett oväder eller p

    EFFEKT -

    katastrofal skada på hårdvaran uppstår. Data går förlorade.

Överspänning:

En kortvarig ökning av spänningen, varar normalt minst 1/120 sekund.

    ORSAK -

    överspänningar orsakas av att elmotorer med hög effekt, som t ex i luftkonditioneringar och hushållsapparater, finns i närheten. När sådan utrustning stängs av försvinner den extra spänningen ut i strömledningen.

    EFFEKT -

    datorer och liknande känsliga elektroniska enheter är konstruerade för att ta emot ström inom ett visst spänningsintervall. Allt utanför förväntade topp- och effektivvärdesnivåer (RMS) överbelastar känsliga komponenter och orsakar förtida haveri.

Störning:

Kallas mer tekniskt elektromagnetisk störning (EMI) och radiofrekvensstörning (RFI), elektrisk störning avbryter den mjuka sinusvåg man förväntar sig av nätströmmen.

    ORSAK -

    elektrisk störning orsakas av många faktorer och fenomen, inklusive blixtar, växling av last, generatorer, radiosändare och industriell utrustning. Den kan vara intermittent eller kronisk.

    EFFEKT -

    störning för in glitchar och fel i körbara program och datafiler.