Zapowiedź produktu Smart-UPS On-Line

Nowe zasilacze APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line jako pierwsze tego typu urządzenia jednofazowe oferują współczynnik mocy równy jedności

Londyn, 10   czerwca 2014 r.:  Schneider Electric, lider w dziedzinie gospodarki energetycznej i systemów zasilania o newralgicznym znaczeniu, ogłosił wprowadzenie do oferty nowej gamy zasilaczy UPS APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line o mocy 5–10 kVA. Urządzenia o mocy od 6 do 10 kVA są pierwszymi jednofazowymi zasilaczami UPS, które oferują współczynnik mocy równy jedności, natomiast model o mocy 5 kVA ma współczynnik mocy równy 0,9.

Bill Manning, wiceprezes ds. rozwiązań zasilających dla biznesu w firmie Schneider Electric, powiedział: „Wobec rosnących kosztów energii i coraz większej wagi przykładanej do kwestii efektywności energetycznej specjaliści od IT i infrastruktur budynków poszukują sposobów na minimalizację marnotrawstwa — poprzez lepsze dopasowanie infrastruktury do wymaganego obciążenia. Nasze zasilacze UPS o jednostkowym współczynniku mocy ograniczają marnotrawstwo energii, a jednocześnie umożliwiają uproszczenie specyfikacji układu ochrony zasilania. Przy współczynniku mocy równym jeden możliwe jest dostarczenie większej mocy rzeczywistej do typowych zasilaczy impulsowych z aktywną korekcją współczynnika mocy, stosowanych powszechnie w serwerach i sprzęcie sieciowym”.

Nowy zasilacz Smart-UPS On-Line oferuje wysoką jakość zasilania i doskonałe parametry użytkowe przy niewielkich wymiarach zewnętrznych. Elastyczna konstrukcja umożliwia zamontowanie zasilaczy w szafie lub użytkowanie ich jako urządzeń wolnostojących, przez co łatwo jest je zainstalować, eksploatować i serwisować niemal w każdym środowisku. Dopełnieniem gamy zasilacza jest wbudowana karta zarządzająca Network Management Card, która umożliwia wygodne dodawanie akcesoriów i opcji komunikacyjnych.

Nowe zasilacze APC Smart-UPS On-Line idealnie sprawdzają się w szerokim spektrum zastosowań — od pomieszczeń sieciowych i serwerowni po biura oddziałowe oraz inne środowiska wymagające ochrony zasilania. W opisywanej rodzinie zasilaczy stosowana jest topologia z podwójną konwersją online. Jest to wysoce niezawodna konstrukcja, w której falownik nieprzerwanie podaje na wyjście regulowaną moc wyjściową. Takie zasilacze UPS mogą być używane do ochrony urządzeń nietolerujących nawet najkrótszej przerwy w podawaniu napięcia lub zmian częstotliwości (np. urządzeń z zasilaczami liniowymi, powszechnie stosowanymi w instalacjach procesowych i regulacji).

Ponieważ jednak większość sprzętu komputerowego i sieciowego bez problemu znosi krótkie zaniki napięcia (>20 ms), zasilacze Smart-UPS On-Line mogą także działać w wysoce sprawnym trybie „ekologicznym”. W stanie stabilnym podwójna konwersja jest omijana, co pozwala na uzyskanie sprawności zasilacza UPS na poziomie nawet 97%*. A to oznacza nie tylko niższe zużycie energii i mniejsze koszty, lecz również mniejsze straty cieplne, a tym samym mniejsze obciążenie układów chłodzących. Niższa temperatura pracy korzystnie wpływa też na żywotność kluczowych podzespołów, takich jak akumulatory.

Graficzny wyświetlacz LCD z wielokolorowym podświetleniem informuje o statusie zasilacza UPS w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem wyświetlacza LCD przekazywane są także informacje diagnostyczne i zapisy z dziennika zdarzeń, które mogą pomóc we wczesnym wykryciu problemów z zasilaniem zanim jeszcze doprowadzą one do przestoju. Aby ułatwić efektywną energetycznie eksploatację urządzeń i monitorowanie poboru energii, zasilacze wyposażono też we wbudowany licznik energii.

Zasilacze z nowej rodziny Smart-UPS On-Line oferują także funkcję inteligentnego zarządzania akumulatorami z przewidywaniem terminu wymiany. Funkcja ta nieustannie reguluje parametry pracy urządzenia, by wydłużyć żywotność akumulatorów, umożliwia użytkownikom sprawdzanie stanu poszczególnych akumulatorów (również tych zainstalowanych w zewnętrznych pakietach) oraz generuje bardzo wczesne ostrzeżenia o konieczności ich wymiany. W razie awarii można za pomocą interfejsu użytkownika ustalić, w którym akumulatorze wystąpiła. Ponadto urządzenie informuje, czy rekomendowana jest jednoczesna wymiana pozostałych akumulatorów. Akumulatory można wymieniać w trakcie pracy, bez przerwy w zasilaniu.

Nowe zasilacze zaprojektowano w taki sposób, by ich akumulatory jak najszybciej się ładowały, co ma duże znaczenie w instalacjach, w których prawdopodobne jest wystąpienie kilku przerw w zasilaniu pod rząd, w krótkich odstępach czasu. Ponadto zasilacz UPS może działać nawet bez naładowanego akumulatora, zatem również w takim przypadku po przywróceniu zasilania sieciowego odbiorniki zostaną włączone.

Aby zapewnić użytkownikom poczucie pełnego bezpieczeństwa, nowe zasilacze Smart-UPS On-Line są objęte trzyletnią gwarancją. Więcej informacji znajduje się na stronie www.schneider-electric.com i www.apc.com

O Schneider Electric
Jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w gospodarce energetycznej i aktywne w ponad 100 krajach świata, Schneider Electric oferuje zintegrowane rozwiązania dla wielu segmentów rynku. Zajmuje czołową pozycję m.in. w sektorze infrastruktury i sieci przesyłowych, przemysłu i produkcji maszyn, budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, centrów danych i sieci teleinformatycznych. Ponad 150 000 osób zatrudnionych przez Grupę Schneider Electric wypracowało w roku 2013 sprzedaż na poziomie 24 miliardów EUR, aktywnie pomagając klientom indywidualnym i instytucjonalnym w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnej energii w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny, produktywny i ekologiczny.

www.schneider-electric.com

Uwaga redakcyjna
*Jeśli w trybie „ekologicznym” jakość zasilania sieciowego spadnie poniżej progu określonego w konfiguracji, zasilacz UPS niezwłocznie, automatycznie w czasie krótszym niż 10 ms przełączy się w tryb on-line.

Zobacz aktualności Schneider Electric

Kliknij tutaj