WEST KINGSTON, R.I. – 4 lutego 2014 r. – Grupa Schneider Electric, globalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarce energetycznej, ogłosiła dziś udostępnienie oprogramowania PowerChuteTM Network Shutdown 3.1 służącego do kontrolowanego wyłączania serwerów w sieci. Nowa wersja została wyposażona w udoskonalone mechanizmy obsługi wirtualizacji. PowerChute Network Shutdown 3.1 współpracuje z kartami zarządzającymi Network Management Card zasilaczy bezprzerwowych UPS APC, umożliwiając automatyczną migrację maszyn wirtualnych i bezpieczne wyłączanie takich maszyn oraz hostów w klastrach VMware® i Microsoft® Hyper-V. Daje to użytkownikom pewność, że newralgiczny sprzęt będzie chroniony w razie przedłużającej się awarii zasilania.
„Choć wirtualizacja zmieniła współczesne środowiska IT, wciąż niezbędna jest należyta ochrona zasilania. Współczesne społeczeństwo nie funkcjonuje bez sieci i danych, dlatego sukces biznesowy uwarunkowany jest nieprzerwaną dostępnością i sprawnością newralgicznej infrastruktury IT”, komentuje Paul Bohan, wiceprezes ds. zarządzania siecią w pionie IT grupy Schneider Electric. „PowerChute Network Shutdown 3.1 to oprogramowanie wspomagające bezpieczną obsługę maszyn wirtualnych podczas awarii zasilania, opracowane na fundamencie doświadczeń APC by Schneider Electric jako dostawcy niezawodnych rozwiązań do zarządzania sieciami”.
PowerChute Network Shutdown 3.1 daje menedżerom IT pewność, że ich infrastruktura wirtualna będzie nieprzerwanie dostępna. Dzięki wsparciu migracji maszyn wirtualnych w środowisku klastrów wirtualnych maszyny dotknięte zakłóceniami zasilania można przenieść na hosty wolne od problemów, zapewniając w ten sposób jak najdłuższą dostępność systemów wirtualnych i dając menedżerom IT czas na ocenę i wyeliminowanie awarii zasilania.
Ponadto PowerChute Network Shutdown 3.1 jest jedynym oprogramowaniem dla zasilaczy UPS zdolnym zainicjować migrację maszyny wirtualnej bez korzystania ze specjalistycznych rozwiązań do migracji, takich jak Distributed Resource Scheduler (DRS). W razie awarii zasilania oprogramowanie automatycznie sprawdza, czy narzędzie DRS jest dostępne, a jeśli tak, to z niego korzysta. W przeciwnym przypadku PowerChute wykonuje migrację samodzielnie.
W przypadkach, w których nie jest możliwa migracja systemów wirtualnych, PowerChute Network Shutdown 3.1 może bezpiecznie wyłączyć system, aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych bądź awarii sprzętu. W przeszłości użytkownicy utrzymujący środowiska klastrów wirtualnych mogli bezpiecznie wyłączać maszyny wirtualne wyłącznie za pomocą specjalnie przygotowanych skryptów. Ponieważ PowerChute Network Shutdown 3.1 ściśle współdziała z platformami VMware i Microsoft Hyper-V, możliwe jest teraz bezproblemowe konfigurowanie i zabezpieczenie maszyn wirtualnych przy wykorzystaniu intuicyjnego kreatora. W środowiskach VMware użytkownicy mogą skonfigurować sekwencyjne wyłączanie i uruchamianie maszyn wirtualnych, korzystając z vApps.
Oprogramowanie PowerChute Network Shutdown 3.1 posiada certyfikat VMware Ready i oferuje także następujące ważne zalety:
- Prosta instalacja: Rozwiązanie można wdrożyć jako wirtualne urządzenie dla środowisk VMware, znacznie upraszczając proces instalacji.
- Wyjątkowa łatwość obsługi: Opatentowany pulpit z „widokiem klastra wirtualnego” stanowi — mieszczącą się na jednym ekranie — graficzną reprezentację środowiska klastra wirtualnego i konfiguracji zasilaczy UPS. W środowiskach VMware ten interfejs użytkownika można także monitorować za pomocą klienta vSphere Client, korzystając z nowej opcjonalnej wtyczki PowerChute do vCenter.
- Zgodność z obecnym oprogramowaniem wirtualizacyjnym: Standardowo obsługiwane są najnowsze platformy wirtualizacji, w tym VMware vSphere 5.5 i Microsoft Hyper-V Server 2012 R2.
Oprogramowanie PowerChute Network Shutdown 3.1 jest dostępne już dziś i dołączane do sprzedawanych obecnie kart Network Management Card dla zasilaczy UPS oraz dostępne bezpłatnie do pobrania z witryny produktów APC by Schneider Electric. Użytkownicy mogą też pobrać oprogramowanie w postaci wirtualnego urządzenia dedykowanego z serwisu VMware Solution Exchange pod adresem https://solutionexchange.vmware.com/store. Bezpłatne wsparcie techniczne jest dostępne tutaj.
O Schneider Electric
Jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w gospodarce energetycznej i aktywne w ponad 100 krajach świata, Schneider Electric oferuje zintegrowane rozwiązania dla wielu segmentów rynku. Zajmuje czołową pozycję m.in. w sektorze infrastruktury i sieci przesyłowych, przemysłu i produkcji maszyn, budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, centrów danych i sieci teleinformatycznych. Ponad 140 000 osób zatrudnionych przez Schneider Electric wypracowało w roku 2012 sprzedaż na poziomie 30,8 miliarda USD (24 miliardów EUR), aktywnie pomagając klientom indywidualnym i instytucjonalnym w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnej energii w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny, produktywny i ekologiczny.
www.schneider-electric.com/pl