Ochrona zasilania środowisk klastrów wirtualnych

Schneider Electric wzbogaca oprogramowanie PowerChute™ Network Shutdown o funkcje zapewniające optymalną ochronę zasilania środowisk klastrów wirtualnych

WEST KINGSTON, R.I. – 7 kwietnia 2015 r. –  Grupa Schneider Electric, globalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarce energetycznej, ogłosiła dziś udostępnienie oprogramowania PowerChute Network Shutdown 4.0 wyposażonego w nowe, zaawansowane funkcje zapewnienia nadmiarowości. Jedna z nich jest nowa opcja konfiguracji zasilacza bezprzerwowego (UPS), która umożliwia menedżerom IT monitorowanie wielu grup nadmiarowych zasilaczy UPS i sprawne wysyłanie poleceń bezpiecznego wyłączenia z uwzględnieniem liczby zasilaczy i skonfigurowanych poziomów nadmiarowości. Ta unikalna funkcja umożliwia również użytkownikom zwiększenie nadmiarowości zasilania sprzętu IT, a menedżerom IT zapewnia elastyczność potrzebną do podtrzymania dostępności najważniejszych urządzeń.

„Architektury IT, ze względu na coraz większą powszechność wirtualizacji, stają się coraz bardziej skomplikowane. A wielu menedżerów IT ma problemy nie tylko z zarządzaniem serwerami, lecz nawet z zapewnieniem ochrony zasilania wielu serwerów rozsianych po różnych lokalizacjach”, powiedział Paul Bohan, wiceprezes. ds zarządzania siecią w pionie rynku IT grupy Schneider Electric. „PowerChute Network Shutdown 4.0 oferuje możliwość płynnej integracji, migracji i bezpiecznego wyłączania systemów, dając menedżerom IT pewność, że cała powierzona im infrastruktura zwirtualizowana i fizyczna jest chroniona przed potencjalnymi zakłóceniami zasilania lub przestojami — gdziekolwiek miałyby się one zdarzyć”.

Jako czołowe na rynku rozwiązania wyposażone w innowacyjne, niespotykane dotąd funkcje wirtualizacyjne i posiadające certyfikat VMware Ready, oprogramowanie PowerChute Network Shutdown 4.0 wspomaga zarządzanie migracją maszyn wirtualnych w jednym klastrze lub między klastrami bądź lokalizacjami geograficznymi, i to bez konieczności sięgania po technologie wirtualizacji, takie jak VMware Distributed Resource Scheduler (DRS). Dzięki temu użytkownicy mogą uniknąć zakupu kosztownych licencji klasy korporacyjnej związanych z funkcjami DRS.

PowerChute Network Shutdown 4.0 oferuje również menedżerom IT opcję wskazywania konkretnego hosta docelowego dla konkretnej migrowanej maszyny wirtualnej, przy czym host ten może znajdować się w tym samym lub w innym klastrze wirtualnym. W przypadku klientów działających w wielu lokalizacjach geograficznych lub utrzymujących ośrodki rezerwowe funkcja ta umożliwia zarządzania migracją maszyn wirtualnych do ośrodków wolnych od problemów z zasilaniem, niezależnie od konfiguracji zasilaczy UPS w ośrodku źródłowym i docelowym.

PowerChute Network Shutdown 4.0 to jedyne dostępne na rynku oprogramowanie do ochrony zasilania, które umożliwia wskazywanie hostów docelowych dla przenoszonych maszyn wirtualnych, a przy tym pozostaje niezależne od innych technologii wirtualizacyjnych. W rezultacie oprogramowanie to może być bardziej przystępne cenowo dla mniejszych firm zainteresowanych korzyściami z wirtualizacji. 

Menedżerowie IT mają pewność, że ich newralgiczne dane i urządzenia będą nieprzerwanie dostępne, ponieważ PowerChute Network Shutdown 4.0 współdziała w kartami zarządzającymi Network Management Card zasilaczy UPS APC by Schneider Electric i pozwala na bezpieczne wyłączanie serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych chronionych przez zasilacze UPS wyposażone w gniazdo SmartSlot. W razie poważnej awarii lub zakłóceń zasilania newralgiczny sprzęt IT będzie chroniony, integralność danych zostanie zachowana, a menedżerowie IT zyskają czas na ocenę sytuacji.

Oprogramowanie PowerChute Network Shutdown 4.0 posiada certyfikat VMware Ready i oferuje także następujące ważne zalety:

  • Konfiguracja krok po kroku:  Menedżerowie IT, którzy nie są pewni, od czego rozpocząć wdrożenie wirtualizacji, mogą skorzystać z intuicyjnego kreatora konfiguracji PowerChute, by szybciej przeprowadzić instalację i konfigurację.
  • Integracja z programami   VMware vCenter i Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM):  PowerChute bezproblemowo współdziała z najnowszymi platformami wirtualizacji, udostępniając zintegrowany widok środowisk klastrów wirtualnych i zapewniając znakomitą jakość ochrony zasilania.
  • Widok klastra wirtualnego:  Graficznie prezentuje środowisko klastra wirtualnego i konfigurację zasilacza UPS na jednym ekranie, udostępniając intuicyjny przegląd konfiguracji zasilaczy UPS i hostów.

Oprogramowanie PowerChute Network Shutdown 4.0 można pobrać ze strony produktu APC by Schneider Electric. Łącze znajduje się tutaj. Użytkownicy mogą też pobrać oprogramowanie w postaci wirtualnego urządzenia dedykowanego z serwisu VMware Solution Exchange pod adresem https://solutionexchange.vmware.com/store. Bezpłatne wsparcie techniczne jest dostępne tutaj.

O Schneider Electric

Jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w gospodarce energetycznej i aktywne w ponad 100 krajach świata, Schneider Electric oferuje zintegrowane rozwiązania dla wielu segmentów rynku. Zajmuje czołową pozycję m.in. w sektorze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, przemysłu i produkcji maszyn, infrastruktury i sieci przesyłowych, centrów danych i sieci teleinformatycznych. Ponad 170 000 osób zatrudnionych przez Schneider Electric wypracowało w roku 2014 sprzedaż na poziomie 30 miliardów USD, aktywnie pomagając klientom indywidualnym i instytucjonalnym w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnej energii w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny, produktywny i ekologiczny.

www.schneider-electric.com

Zobacz aktualności Schneider Electric

Kliknij tutaj