Monitorowanie odległych pomieszczeń ze sprzętem

Pomieszczenia ze sprzętem IT w biurach oddziałowych firm trudno nazwać „prestiżowymi” lokalizacjami. Przedsiębiorstwa z wieloma oddziałami, takie jak sieci sklepów detalicznych i restauracji, zbyt często upychają serwery w pomieszczeniach służących także do innych celów, np. jako składziki. Łatwo wyobrazić sobie, że w takich warunkach serwer narażony jest na uszkodzenie, a nawet na kradzież.

Wcześniej pisaliśmy już o zapewnieniu właściwej wentylacji sprzętu, a w dzisiejszym wpisie chcę zająć się kwestią monitorowania takich odległych pomieszczeń.

A monitorować je trzeba. Koniecznie. Często biura oddziałowe lub sklepy są tak małe, że nie da się w nich wydzielić osobnego pomieszczenia na sprzęt serwerowy i okablowanie sieciowe. Dlatego serwery lądują w składzikach, w których mogą być narażone na niewłaściwe traktowanie. Ktoś może wywrócić serwer, przekładając pudła. A może na serwer będzie kapać woda z nieszczelnego dachu? Takie pomieszczenie często nie jest monitorowane, więc serwer może być narażony nawet na umyślne lub przypadkowe działanie osób nieupoważnionych lub kradzież.

Skąd dział IT miałby się dowiedzieć o takich zdarzeniach i jak może im zaradzić? Najprawdopodobniej problem zostanie wykryty (jeśli w ogóle zostanie), gdy z serwera nagle przestaną napływać dane. Ale wtedy będzie już za późno.

Dlatego dział IT potrzebuje „oczu i uszu” do obserwacji odległych pomieszczeń sieciowych i alarmowania o nieprawidłowościach. To nie jest sytuacja, w której moglibyśmy liczyć na czujność sąsiadów, dlatego należy użyć profesjonalnego systemu monitorowania pomieszczeń sieciowych.

Specjalnie z myślą o takich zastosowaniach APC by Schneider Electric oferuje rodzinę produktów Netbotz do monitorowania bezpieczeństwa fizycznego i warunków otoczenia. Urządzenie Netbotz, montowane na ścianie w pomieszczeniu sieciowym, wyposażone jest w kamerę do obserwacji pomieszczenia. W drzwiach, które powinny być stale zamknięte, można zainstalować czujniki i skonfigurować system tak, by alarmował odpowiednie osoby o ich otwarciu. W centrali będzie można obserwować pomieszczenie, wykryć nieprawidłowości i podjąć odpowiednie kroki.

Co więcej, system monitoruje także różne czynniki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, a nawet natężenie przepływu powietrza i punkt rosy, zatem wiadomo, czy w pomieszczeniu nie jest za gorąco lub zbyt wilgotno. Urządzenia Netbotz umożliwiają też przekaz dźwięku, więc możliwa jest rozmowa z osobą przebywającą w odległym pomieszczeniu, np. poprowadzenie jej przez procedurę usuwania usterki.

Aby poznać, jak działają urządzenia Netbotz, kliknij łącze „Oceń teraz” pod produktem Netbotz Rack Monitor 550 na tej stronie, a zobaczysz rzeczywisty system w działaniu. (Chociaż przez większość czasu dzieje się niewiele).

Wciąż słyszymy o konieczności zapewnienia odpowiedniego zasilania i chłodzenia centrum danych. Niewątpliwie są to bardzo ważne zagadnienia. Ale czasem warto pomyśleć o odległych obiektach, bo one także generują przychody dla Twojej firmy. Dlatego zasługują na uwagę i opiekę.