Rozwiązania gotowe na chmurę

Technologie chmurowe to dziś gorący temat. W chmurze działają aplikacje, pamięci masowe i urządzenia. I bez wątpienia technologie chmurowe — mądrze wykorzystane — mogą przynieść oszczędności zarówno w sferze oprogramowania, jak i sprzętu.

Atrakcyjność chmury wiąże się po części z odciążeniem lokalnej infrastruktury IT. Przeniesienie do chmury takich aplikacji, jak systemy ERP, CRM i tym podobnych, oznacza mniejszą liczbę serwerów utrzymywanych w biurach oddziałowych i innych lokalizacjach, prawda?

Tak, ale jednocześnie nakłada nowe, ostrzejsze wymagania na niektóre lokalne systemy IT. Na znaczeniu zyskuje węzeł dostępu do chmury, w którym znajduje się cała infrastruktura telekomunikacyjna i sieciowa. Musi on spełnić te same wymogi dostępności i jakości, co usługi w chmurze. Bez sprawnego lokalnego węzła poziom usług chmury nie będzie odczuwalny. Krótko mówiąc — jeśli komunikacja z chmurą nie będzie funkcjonowała jak należy lub ulegnie awarii, pracownicy utracą dostęp do potrzebnych im narzędzi i nie będą mogli produktywnie pracować.

Ale nie tylko chmura stawia nowe wymagania przed infrastrukturami w biurach oddziałowych i mniejszych obiektach. Tendencja do wirtualizacji środowisk IT oznacza utrzymywanie mniejszej liczby bardziej wydajnych serwerów w mniejszej przestrzeni. Komunikacja konwergentna oznacza współistnienie w jednej szafie różnych platform obsługujących transmisję danych, głosu i wideo.  A trend BYOD, czyli wykorzystanie prywatnych urządzeń mobilnych do zadań służbowych, oznacza większą różnorodność urządzeń korzystających z firmowej sieci i potencjalnie ją obciążających.

Wszystkie te wyzwania sprawiają, że dziś nie można zaakceptować instalacji sprzętu IT w niezabezpieczonym współdzielonym pomieszczeniu obiektu. Urządzenia brzegowe trzeba traktować z należną im uwagą.

Dlatego powstało rozwiązanie Schneider Electric InfraStruxure for Small IT Spaces. Firma Schneider Electric od dawna oferuje architekturę InfraStruxure dla dużych centrów danych. W jej skład wchodzą zintegrowane elementy sprzętowe, oprogramowanie, bezpieczne systemy zasilania, chłodzenia oraz zasilacze UPS. Teraz powstało podobne zintegrowane rozwiązanie przeznaczone dla mniejszych obiektów, serwerowni i pomieszczeń sieciowych.

Podstawą rozwiązania InfraStruxure for Small IT Spaces są szafy dostosowane do przewidywanego miejsca instalacji. W dobrze chronionym pomieszczeniu będzie to otwarty stelaż, a w miejscu ogólnodostępnym — zamykana na klucz szafa. W skład rozwiązania wchodzi system UPS chroniący sprzęt przed zanikami zasilania i przepięciami oraz podtrzymujący zasilanie w razie przerwy w dostawie energii.

Przenośne klimatyzatory gwarantują pracę sprzętu w optymalnej temperaturze, a przy tym nie wymagają przeróbek w instalacji wentylacyjnej budynku. Systemy prowadzenia kabli umożliwiają przejrzyste i uporządkowane ułożenie okablowania, skracając czas potrzebny na naprawy i rozwiązywanie problemów z siecią.

APC by Schneider Electric oferuje liczne opcje pozwalające udoskonalić i wzbogacić wsparcie dla systemów IT w oddziałach — m.in. zdalny dostęp, oprogramowanie do zautomatyzowanego zarządzania oraz liczne urządzenia do fizycznego zabezpieczania pomieszczeń i szaf.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zapewnianiu niezawodnego i nieprzerwanego dostępu do chmury oraz innych zasobów IT w biurach oddziałowych i małych obiektach.