„Gdyby te ściany miały uszy (i potrafiły mówić)” — kto czasem nie marzy, by tak było? Teraz to możliwe! I dowiesz się rzeczy wartych poznania! Twój dom informuje Cię, że pod drzwiami czeka ktoś obcy. Wystarczy machnięcie palcem, aby zobaczyć, że to Twoja teściowa z jakimś pakunkiem. Dom nie powie Ci, że kobieta trzyma naczynie z gorącym obiadem, ale możesz zdalnie otworzyć drzwi! (chociaż nie musisz...)
Jest 16:00 i dom oznajmia, że Twoja nastoletnia córka nie wróciła jeszcze ze szkoły. Za pomocą SMS-a dowiadujesz się z ulgą, że na szczęście nie flirtuje ze swoim chłopakiem, tylko ma dodatkowe zajęcia z nauczycielką.
Twój dom mówi Ci, że włączył się czujnik dymu. Możesz zdalnie sprawdzić, w którym pokoju. A potem szybki telefon do dzieci i już wiesz, że przyda się kolejna pogadanka o tym, jak należy używać piekarnika podczas robienia pizzy.
Wyjeżdżasz na 2-tygodniowy urlop, ale zapominasz wyłączyć w domu klimatyzację. Zrzucasz klapki, wyciągasz się na leżaku, uruchamiasz aplikację w swoim telefonie i zdalnie wyłączasz klimatyzację, aby oszczędzić paręset złotych na rachunku za prąd... TERAZ możesz wypoczywać!
Zapominasz podkręcić ogrzewanie w swoim zimowym domku po weekendowym wypadzie na narty. Zdalnie ustawiasz temperaturę, aby zabezpieczyć instalację przed zamarznięciem.
To nie jest futurystyczna wizja domu rodziny Kowalskich. Takie rozwiązania są już w zasięgu ręki. Technologię tego typu coraz częściej instaluje się w domach takich jak Twój.
Najnowsze postępy w dziedzinie techniki uczyniły tę wizję bardziej realną niż kiedykolwiek. Punktem wyjścia jest szybsza sieć o największej przepustowości w historii. Coraz tańsze i nowocześniejsze czujniki oraz urządzenia bezprzewodowe umożliwiają współpracę rosnącej ilości urządzeń w sieci. Współczesne pokolenie chce być „połączone” nie tylko z mediami społecznościowymi, ale także z urządzeniami, których używa na co dzień. Dzieje się to za sprawą wygodnego i wszechobecnego smartfona. Staje się on naszym oknem, szklanym wizjerem, za pośrednictwem którego możemy monitorować i kontrolować urządzenia oraz zarządzać nimi.
Lista urządzeń działających w sieci jest nieskończona:
- tablety
- telewizory
- konsole do gier
- zamki
- urządzenia AGD (lodówki, pralki, suszarki)
- termostaty
- czujniki dymu
- kamery wideo
- wyłączniki
- żarówki
- gniazdka
- itp.
W 2008 roku na świecie było więcej urządzeń połączonych z Internetem niż ludzi! Firma Gartner przewiduje, że w 2020 roku będzie ich ponad 26 miliardów! Za pośrednictwem Internetu rzeczy urządzenia te będą również komunikować się ze sobą, jeszcze bardziej wzbogacając nasze doświadczenia związane z ich użytkowaniem.
Niezależnie od tego, jakie inteligentne gadżety posiadamy, i jak ich używamy, wszystkie mają jedną wspólną cechę: każde urządzenie musi być POŁĄCZONE, aby można było wykorzystać jego pełny potencjał. Brak połączenia z Internetem może mieć fatalne konsekwencje (np. w dziedzinie alarmów i zabezpieczeń). Często może obniżać produktywność a praktycznie w każdym przypadku frustrować użytkowników należących do pokolenia, które oczekuje natychmiastowego działania i nie toleruje braku łączności. A zatem fundamentem jest sieć i jej dostępność. Jeśli w wyniku braku zasilania lub zawieszenia się sieć przestaje działać, to tracimy kontrolę, możliwość zarządzania i funkcjonalność, na której zawsze polegaliśmy. W typowym domu sieć składa się zazwyczaj z routera sieci bezprzewodowej oraz innego urządzenia dostarczonego przez usługodawcę internetowego (modemu, routerów itp.).
Burze i awarie zasilania mogą skutkować przerwaniem połączenia sieciowego akurat wtedy, gdy potrzebujesz go najbardziej. Utrata dostępu do Internetu oznacza brak komunikacji, a przede wszystkim uniemożliwia kontakt z przyjaciółmi i rodziną w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Najlepszym sposobem utrzymania połączenia internetowego podczas przerw w dostawach prądu jest zabezpieczenie domowego sprzętu sieciowego i ładowanie inteligentnych urządzeń za pomocą zasilaczy UPS. Dzięki zasilaczom UPS Back-UPS APC by Schneider Electric możesz podtrzymać działanie sieci przez kilka godzin i w razie potrzeby naładować swoje urządzenia mobilne. Model BGE70 może zasilać urządzenia o niskim poborze mocy, takie jak koncentratory i routery, przez kilka godzin. Z kolei funkcja Watchdog w modelu BG500 automatycznie wznawia połączenie z Internetem poprzez ponowne uruchomienie urządzeń sieciowych w przypadku wykrycia zaniku łączności. Takie przerwy zdarzają się często, kiedy sieć jest przeciążona z powodu zbyt wielu połączeń lub podczas zmiany adresu IP przez dostawcę internetowego.
Całodobowe połączenie z Internetem stało się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia prywatnego i zawodowego. Dlatego świadomość, że najważniejsze komponenty domowej lub firmowej sieci są odpowiednio zabezpieczone, to źródło komfortu psychicznego.