Anúncio de Produto Smart-UPS Online

As novas Smart-UPS On-Line da Schneider Electric são a primeira gama monofásica com capacidade de fator de potência unitário

Londres, 10   de junho de 2014:  A Schneider Electric, uma líder em gestão de energia e em fontes de alimentação críticas, anunciou a sua nova gama de UPS Smart-UPS On-Line da APC by Schneider Electric de 5 a 10 kVA. As unidades de 6 a 10 kVA são a primeira gama de UPS monofásicas da empresa a apresentarem a capacidade de fator de potência unitário, enquanto as UPS de 5 kVA têm um fator de potência de 0,9.

Bill Manning, VP das Soluções de Potência Empresariais da Schneider Electric disse, "Com o custo de energia crescente e as preocupações ao nível da eficiência, os profissionais de TI e de instalação têm interesse em minimizar os desperdícios assegurando uma melhor adaptação entre a infraestrutura e os requisitos de carga. A nossa UPS de fator de potência unitário ajuda a reduzir os desperdícios bem como a complexidade ao especificar a proteção da alimentação. O fator de potência unitário fornece mais potência ativa às fontes de alimentação de modo comutado com fator de potência corrigido, normalmente encontrado na maioria dos servidores TI e dos equipamentos de rede."

A nova Smart-UPS On-Line oferece desempenho e qualidade de alimentação eficiente numa pegada compacta. A sua conceção flexível permite que as unidades sejam configuradas para aplicações montadas em bastidor ou em posição livre, tornando a nova UPS fácil de instalar, operar e assistir em quase todos os ambientes. A gama fica completa com uma placa de gestão de rede integrada que permite que opções de comunicação e acessórios adicionais sejam convenientemente adicionados.

Ideal para uma gama de aplicações, desde salas de servidor e de rede a filiais e utilizações de energia seguras, a nova Smart-UPS On-Line da APC utiliza dupla conversão, topologia on-line. Esta conceção de elevada disponibilidade, na qual o inversor fornece continuamente saída de energia regulada, significa que a UPS pode ser utilizada para proteger o equipamento que não é flexível à mais pequena quebra de tensão ou a variações na frequência (por exemplo, dispositivos com fontes de alimentação lineares que estão presentes nas indústrias de processo e de controlo).

No entanto, dado que a maioria dos computadores e do equipamento de rede pode funcionar facilmente através de pequenas quebras de tensão (> 20 ms), a Smart-UPS On-Line também pode ser utilizada num modo operacional "ecológico", de alta eficiência. Num estado estacionário, as operações de dupla conversão são desviadas para permitir até 97% de eficiência da UPS*. Isto não só reduz a utilização da energia e os custos, mas também o arrefecimento necessário dado que as unidades criam menos as perdas de calor. Menor calor também conduz a uma maior vida útil dos componentes principais, como por exemplo, as baterias.

Um LCD gráfico com luz de fundo multicolor fornece em tempo real, a apresentação rápida do estado da UPS. O LCD também fornece informações de diagnóstico e de registo que podem ser úteis para identificar problemas de alimentação antes que resultem em algum período de inatividade. Para melhorar as operações eficientes e o monitorização de energia, as unidades também possuem um medidor de energia integrado.

A nova gama de Smart-UPS On-Line também possui gestão inteligente da bateria com substituição de bateria preditiva que se ajusta continuamente para aumentar a autonomia da bateria, permite que os utilizadores verifiquem o estado de cada bateria (incluindo as dos conjuntos externos) e fornece o aviso mais avançado de que uma bateria necessita de ser substituída. No caso de uma falha, uma interface de utilizador permite que a bateria específica seja facilmente localizada e recomenda se o utilizador deve, simultaneamente, substituir outras baterias. As baterias são substituíveis e podem ser trocadas sem interromper o funcionamento.

A nova gama foi concebida com um tempo de recarga rápido, oferecendo elevada disponibilidade nas instalações onde os problemas de energia crónicos podem resultar em múltiplas e sucessivas quedas de energia dentro de um curto período de tempo. Além disso, a UPS pode funcionar com ou sem uma bateria carregada para garantir um reinício de carga assim que a alimentação da rede de distribuição pública for reposta.

Para maior confiança e tranquilidade, nova UPS Smart-UPS On-Line possui três anos de garantia. Para mais informações, visite www.schneider-electric.com e www.apc.com

Sobre a Schneider Electric
Como especialista mundial em gestão de energia com operações em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas em vários segmentos de mercado, incluindo posições de liderança em Utilitários & Infraestruturas, Indústrias & Fabricantes de Máquinas, Edifícios Não Residenciais, Centros de Dados & Redes e Edifícios Residenciais. Focada em tornar a energia segura, fiável, eficiente, produtiva e ecológica, além dos 150 000 colaboradores do grupo, alcançou vendas de 24 mil milhões de euros em 2013, através de um compromisso ativo para ajudar indivíduos e organizações a aproveitar ao máximo a sua energia.

www.schneider-electric.com

Nota do Editor
*Durante o modo "ecológico", se a qualidade da alimentação do utilitário baixar ultrapassando os intervalos configuráveis, a UPS muda imediata e automaticamente de novo para o modo on-line em menos de 10 ms.

Para aceder às notícias mais recentes da Schneider Electric

Clique aqui