Suporte Avançado ao PowerChute™ Network Shutdown

A Schneider Electric amplia o suporte do software PowerChute™ Network Shutdown para ambientes de clusters virtuais

WEST KINGSTON, R.I. – 4 de Fevereiro de 2014  A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia, anunciou hoje o lançamento do PowerChuteTM Network Shutdown v3.1 com apoio de virtualização melhorado, uma solução de encerramento do servidor baseado na rede para equipamento TI. Equipado com capacidades de virtualização prolongadas, o PowerChute Network Shutdown v3.1 funciona em conjunto com a placa de gestão via rede da fonte de alimentação ininterrupta (UPS) da APC by Schneider Electric para permitir a migração cuidadosa da máquina virtual automática e da máquina virtual e o encerramento de host em clusters VMware® e Microsoft® Hyper-V. Isto fornece aos utilizadores a garantia de que o equipamento crítico será protegido em caso de uma falha de energia prolongada.

"Embora a virtualização tenha alterado o cenário da TI, a necessidade de proteção de energia mantém-se. Na atual sociedade orientada pelos dados, o sucesso do negócio depende agora mais do que nunca do tempo de atividade e disponibilidade contínuos das infraestruturas críticas de TI ," comenta Paul Bohan, vice-presidente, Gestão de Rede, Negócios de TI da Schneider Electric. "O PowerChute Network Shutdown v3.1 faz parte da história da APC by Schneider Electric como um fornecedor de soluções de gestão de rede fiáveis, garantindo o manuseio seguro de máquinas virtuais durante o tempo de inatividade."

Com o PowerChute Network Shutdown v3.1 da APC by Schneider Electric, os gestores de TI podem se sentir seguros na disponibilidade contínua da sua infraestrutura virtual. Ao apoiar a migração de máquinas virtuais em ambientes de cluster virtuais, as máquinas virtuais afetadas por distúrbios de energia podem ser migradas para anfitriões não afetados pelo evento da UPS específica, garantindo que os sistemas virtuais continuam on-line tanto quanto possível e oferecendo aos gerentes de TI o tempo necessário para avaliarem e resolverem o problema de energia.

Além disso, o PowerChute Network Shutdown v3.1 é também o único software de UPS capaz de acionar a migração da máquina virtual sem a necessidade de alavancar as tecnologias de migração, tais como um "Distributed Resource Scheduler (DRS)". No caso de uma falha de energia, o software verifica automaticamente se o DRS está disponível e se sim, irá alavancá-lo. Se não, o PowerChute efetuará a migração.

Nos casos em que os sistemas virtuais não podem ser migrados, o PowerChute Network Shutdown v3.1 pode encerrar com cuidado o sistema para evitar a perda e a corrupção de dados ou danos no equipamento. No passado, os utilizadores com ambientes clusters virtuais apenas podiam suportar o encerramento com cuidado da máquina virtual utilizando scripts personalizados. Com o PowerChute Network Shutdown v3.1, as plataformas VMware e Microsoft Hyper-V estão integradas, permitindo a fácil configuração e proteção das máquinas virtuais através de um assistente de configuração fácil de utilizar. Especialmente nos ambientes VMware, os utilizadores podem configurar o encerramento da máquina virtual e o sequenciamento do arranque utilizando a vApps.

VMware Ready certificado, as funcionalidades principais adicionais do PowerChute Network Shutdown v3.1 incluem:

Fácil instalação: Os utilizadores podem optar por implementar a solução como uma aplicação virtual para ambientes VMware, simplificando a instalação.

·Funcionalidade líder na indústria: Um painel "Vista da Cluster Virtual" pendente da patente apresenta uma representação gráfica do ambiente de cluster virtual e a configuração da UPS num ecrã único. Nos ambientes VMware, esta interface de utilizador também pode ser monitorizada através do vSphere Client utilizando a nova opção PowerChute vCenter Plugin.

·Compatibilidade com o software de virtualização atual: Suporte integrado para as plataformas virtuais mais recentes incluindo VMware vSphere 5.5 e Microsoft Hyper-V Server 2012 R2.

Disponível imediatamente, o PowerChute Network Shutdown v3.1 está agrupado às placas de gestão de UPS via rede atuais e disponíveis com uma transferência gratuita através do  site web de produtos da APC by Schneider Electric. O utilizadores também podem transferir o software como uma aplicação virtual do VMware Solution Exchange em https://solutionexchange.vmware.com/store. Está disponível suporte técnico gratuito aqui.

Sobre a Schneider Electric

Como especialista mundial em gestão de energia com operações em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas em vários segmentos de mercado, incluindo posições de liderança em Utilitários & Infraestruturas, Indústrias & Fabricantes de Máquinas, Edifícios Não Residenciais, Centros de Dados & Redes e Edifícios Residenciais. Focada em tornar a energia segura, fiável, eficiente, produtiva e ecológica, a empresa de 140000 funcionários atingiu vendas de 30,8 mil milhões de dólares americanos (24 mil milhões de euros) em 2012, através de um compromisso ativo para ajudar indivíduos e organizações a aproveitar ao máximo a sua energia.

www.schneider-electric.com

Para aceder às notícias mais recentes da Schneider Electric

Clique aqui