Системы электропитания, охлаждения, стоечной инфраструктуры, физической безопасности и мониторинга, освещения и программного управления
Поднимите руку, кто видел сервер в подсобке в окружении хозяйственного инвентаря и моющих средств, пощелкивающий потихоньку под слоем пыли? Приходится признать, что это самое обычное зрелище для малых и средних предприятий, и даже для филиалов крупных корпораций. И это опасная халатность.

Быть может, не такая опасная для сотрудников, но для бизнеса — вне всяких сомнений. Потому что для малого или среднего предприятия ИТ-оборудование имеет ничуть не меньшее значение, чем для крупной компании, а в офисе филиала оно должно быть защищено не менее надежно, чем в центре обработки данных.

Ниже приведен краткий контрольный список для определения случаев ненадлежащего размещения ИТ-оборудования.

Электропитание
Практически каждая малая серверная нуждается в источнике бесперебойного питания (ИБП) и блоке распределения питания (БРП). Следует помнить о том, что ИБП номиналом выше 2200 ВА нельзя подключать к обычной бытовой электророзетке — тут требуется розетка большей мощности либо неразъемное подключение непосредственно на электрощите. БРП уменьшает необходимую длину сетевых шнуров и позволяет запитать несколько устройств от одной розетки. Лучше всего использовать ИБП и БРП с функцией дистанционного управления, которые способны извещать администратора о возникновении каких-либо отклонений и позволяют отключать и включать индивидуальные розетки, например, для перезагрузки зависшего сервера.

Охлаждение
Существует множество способов организации охлаждения. Выбор зависит, в основном, от количества ИТ-оборудования и его размещения. В некоторых случаях достаточно имеющегося комфортного кондиционирования воздуха. В других — требуются специализированные системы. Вот несколько простых рекомендаций.

  • Для ИТ-нагрузок мощностью менее 400 Вт достаточно кондуктивного охлаждения — отдачи тепла через внешние стенки корпуса устройства естественным образом.
  • Для нагрузок мощностью от 400 до 700 Вт нужна пассивная вентиляция: тепло отводится в окружающий, более холодный воздух через проемы или решетки без применения вентиляторов.
  • При мощности от 700 до 2000 Вт требуется применение вентиляторов.
  • Наконец, если нагрузка выделяет более 2000 Вт тепла, для ее охлаждения необходимы специальные системы.

Стоечная инфраструктура
Многие офисы филиалов, малые и средние предприятия могут выиграть от применения стоек и шкафов для размещения ИТ-оборудования. Это позволяет повысить уровень готовности, упорядочить размещение устройств и кабелей, укрепить физическую безопасность, увеличить эффективность охлаждения, упростить распределение питания и придать ИТ-помещению профессиональный внешний вид. Существуют даже шкафы, предназначенные для установки в офисных помещениях: со звукоизоляцией, собственными системами электропитания и вентиляции.

Физическая безопасность и мониторинг
Самая большая угроза ИТ-инфраструктуре — человеческий фактор. Неверная маркировка оборудования, пролитый на него кофе и другие подобные неприятности регулярно приводят к происшествиям и даже полным отказам ИТ-систем. Избежать значительной части таких проблем позволит замок на двери шкафа или помещения, препятствующий доступу к ИТ-оборудованию кого-либо кроме авторизованного персонала. Камеры видеонаблюдения, датчики дыма, температуры, влажности и движения тоже не будут лишними.

Освещение
Эффективное освещение часто представляет проблему в малых ИТ-средах, поскольку без яркого света трудно бывает разглядеть, что написано на не слишком удачно размещенной табличке, или куда идет тот или иной провод. Решение просто: наголовный фонарь. Он обеспечивает хорошую видимость в ограниченных пространствах, не занимает руки и не слишком подвержен потере или повреждению. Его можно всегда хранить в месте применения.

Системы программного управления
В настоящее время существует широкий ассортимент ПО для дистанционного управления небольшими ИТ-объектами. Эти инструменты позволяют решать любые задачи, от автоматического корректного завершения работы серверов после отключения электросети до учета потребления энергии и оценки рисков. Также имеются пособия по конфигурированию ИТ-среды и подбору продуктов для нее.

ИТ-среда, представляющая собой ничем не защищенное хаотическое скопление оборудования без средств мониторинга, подвержена простоям и неудобна в эксплуатации и обслуживании. Наши рекомендации помогут оптимизировать работу и обеспечить безопасность ответственной ИТ-инфраструктуры. Дальнейшие сведения можно почерпнуть из информационной статьи APC № 174: «Практичные варианты развертывания ИТ-оборудования в небольших серверных помещениях и филиальных офисах».