После вручения Эмми за сериал «Во все тяжкие» (прошел такой слух после шестого сезона; оказался ложным) я погрузился в размышления об этом шоу и о том, как оно работало на многочисленных столь различных уровнях. Основная сюжетная линия, которая приковала меня к экрану, дополняется богатым подтекстом. Это бесценный кладезь важных уроков по использованию технологий дома. Что особенно замечательно, бриллианты мудрости может дарить любой персонаж. Вот, например, бывший полицейский Майк, переквалифицировавшийся в преступника, обсуждает с главным героем Уолтом ошибки своей жизни: «Я выбрал половинчатое решение, когда следовало поменять все целиком. Больше такой ошибки я не сделаю. Больше никаких полумер, Уолтер». – Майк
На мой взгляд, это одна из лучших сцен шоу, хотя и все прочие — в числе лучших в истории ТВ. Несомненно, Майк не одинок. Очень многие из нас виновны в том, что остановились когда-то на полумерах. Все мы склонны идти по пути наименьшего сопротивления если:
- считаем дело маловажным,
- или видим его важность, но жалеем времени/усилий/денег, чтобы сделать все как следует, или
- не осознаем важности дела в полной мере и относимся к нему как к несерьезному.
С увеличением числа подключенных домов многие из нас, у кого и так слишком много дел, пускают домашние сети по этому третьему разряду. Лучше понять значение сегодняшних домашних сетей помогут некоторые данные отчета Virtual Networking Index компании Cisco.
- 2/3 всех планшетов не имеют модуля сотовой связи и подключаются только через wifi.
- 45% всего объема мобильных данных передается через wifi, а не через сотовые сети.
- Среднегодовой рост трафика мобильных данных в период по 2018 г. планируется на уровне от 50% в Северной Америке и Западной Европе до 70% на Ближнем Востоке и в Африке.
Независимо от того, каким образом вы используете свою домашнюю сеть (для потокового просмотра фильмов, для звонков по IP-телефону, для работы на дому, сетевых игр или еще чего-либо), настоятельно рекомендуется защитить ее источником бесперебойного питания с аккумулятором, позволяющим пережить продолжительное отключение электроснабжения. Необходимым минимумом считается автономность 30 минут, но в зависимости от образа жизни и характера использования сети может понадобиться гораздо больше.
Для более точной оценки своих потребностей можно воспользоваться специальным (калькулятором) APC by Schneider Electric. А здесь содержатся подробные сведения о современных решениях для домашних сетей с большой продолжительностью автономной работы (порядка 4,5 часов).
От домашней wifi-сети столько всего зависит, что независимо от выбранного способа защиты не стоит останавливаться на полумерах.