배터리 안전성

APC by Schneider Electric UPS 배터리는 그 크기와 형태, 화학 성분이 다양하며 많은 규정이 적용됩니다. 배터리는 현지, 주, 연방, 국제 수준에서 규제됩니다. 배터리의 사용, 운송 및 폐기와 관련된 규칙은 매우 복잡하기 때문에 배터리 소유자는 해당 상황과 장소에 적용되는 고유한 규정 요구사항을 알아야 합니다.

배터리 규정 준수
슈나이더 일렉트릭은 모든 필수 규정, 국제 규약, 고객 기준을 완전히 준수하는 제품을 제공하는 데 전념하고 있습니다. APC UPS 장치 및 배터리 팩을 위한 교체용 배터리 카트리지(RBC)의 제공도 여기에 포함됩니다. 

안전한 사용에 대해 자세히 알아보기
배터리 팩의 유효 수명이 다했을 때 이를 알아채는 것이 중요합니다. APC 전력 보호 장치는 사용 수명이 약 5년인 밀폐형 납 축전지를 사용합니다. 따라서 수명이 다했을 때 배터리를 교체 하는 것이 좋습니다.

APC by Schneider Electric 제품에 사용되는 밀폐형 납 축전지는 밀폐된 유출 방지형 카트리지에 들어 있습니다. 일반적인 사용 및 취급 시에는 배터리의 내부 구성물을 접촉할 일이 없습니다. 하지만 과충전이나 과열과 같이 RBC 제품이 잘못된 방식으로 사용되면 배터리 전해액이 배출될 수 있습니다.
수명이 다하기 전에 배터리 카트리지를 최대한 활용하십시오.

  • 배터리의 수명이 다하기 전에 배터리 교체를 예약하십시오.  배터리를 3~4년간 사용한 뒤에는 교체하는 것이 좋습니다.
  • 사용 기간과 관계없이, UPS에서 'Replace Battery(배터리 교체)' 표시가 나타나면 배터리를 교체하십시오.
  • UPS가 더 이상 작동하지 않는 경우 배터리를 제거하십시오. 제거한 배터리는 재활용 하십시오. 
  • UPS를 12개월 이상 사용하지 않았을 경우에는 배터리를 교체하십시오.
  • 'Replace Battery' 표시와 상관없이 5년마다 배터리를 교체하십시오(UPS의 일반적인 부하가 전체 부하의 10% 미만일 때). 이 수준에서는 Replace Battery(배터리 교체) 표시 기능의 정확도가 떨어질 수 있으며 배터리 방전을 예측하지 못할 수 있습니다.
  • 납 축전지 수명을 최적화하는 방법은 당사의 조작 및 보관 권장사항 을 참조하십시오.
  • 당사의 안전한 포장 및 배송을 위한 지침 에 따라 항시 배터리를 올바르게 포장하고 배송하여 손상을 방지하고 위험한 화학 물질이 배출되지 않도록 하십시오.

손상된 배터리 간혹 배터리에서 냄새, 팽창, 균열 또는 마개 분실이 발생할 수 있습니다. 이러한 조건의 배터리는 '손상된' 것으로 간주됩니다. 손상된 배터리는 위험한 화학 물질을 배출할 수 있으므로 특수 폐기가 필요합니다. 손상된 배터리와 관련하여 도움이 필요한 경우 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다.