Smart-UPS On-Line 제품 발표

APC by Schneider Electric의 새로운 Smart-UPS On-Line은 단위 역률 기능이 탑재된 최초의 단상 범위 제품입니다

런던, 2014년   6월 10일:  에너지 관리 및 핵심 전원 장치 분야의 리더인 슈나이더 일렉트릭이 APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line UPS 제품군에 속하는 새로운 5 – 10kVA APC를 발표했습니다. 6 – 10kVA 장치는 회사 최초의 단상 UPS 제품군으로서, 단위 역률 성능을 갖추었으며 5kVA UPS는 0.9의 역률을 갖추었습니다.

슈나이더 일렉트릭 비즈니스 전력 솔루션 부문의 VP인 Bill Manning 씨는 다음과 같이 말했습니다. "에너지 비용이 증가하고 효율성에 대한 우려가 커짐에 따라, IT 및 시설 전문가는 인프라와 부하 요구사항 간에 더 나은 균형을 보장함으로써 낭비를 최소화하고자 노력하고 있습니다. 당사의 단위 역률 UPS는 전력 보호를 구체화할 때 낭비와 복잡성을 줄여줍니다. 단위 역률은 대부분의 IT 서버 및 네트워크 장비에서 흔히 볼 수 있는 액티브 PFC(Power Factor Corrected) 스위치형 모드 전원 장치에 더 큰 실제 전력을 공급합니다."

새로운 Smart-UPS On-Line은 작은 공간에서 효율적인 전력 품질과 성능을 제공합니다. 이 제품은 설계가 유연하여 장치를 랙 장착형 또는 독립형으로 구성할 수 있으므로 대부분의 환경에서 새로운 UPS의 설치, 운영, 서비스가 간편하게 이루어집니다. 이 제품군에는 내장형 네트워크 관리 카드가 포함되어 있어 액세서리와 통신 옵션을 편리하게 추가할 수 있습니다.

새로운 APC Smart-UPS On-Line은 네트워크와 서버실로부터 지사와 안전한 전력 사용에 이르는 다양한 응용 범위에 이상적이며, 이중 전환 형식의 온라인 토폴로지를 활용합니다. 또한 인버터에 의해 조절된 전력 출력이 지속적으로 공급되는 가용성 높은 설계 덕분에 UPS는 약간의 전압 차단이나 주파수 변동에도 취약함을 보이는 장비(예: 공정 및 제어 산업에서 흔히 볼 수 있는 선형 전원 장치를 갖춘 장치)를 보호할 수 있습니다.

하지만 대부분의 컴퓨터와 네트워킹 장비는 약간의 전압 차단(>20ms)을 충분히 버틸 수 있으며, Smart-UPS On-Line도 효율성 높은 '친환경' 모드에서 운영됩니다. 안정적인 상태에서는 이중 전환 운영을 우회하여 97%의 UPS 효율성을 지원합니다.* 이에 따라 전력 사용 및 비용이 감소되며, 장치의 열 손실이 줄어들어 냉각 요구도 완화됩니다. 열 손실이 감소하면 배터리를 비롯한 핵심 구성요소의 수명도 연장됩니다.

다중 색상의 백라이트를 갖춘 그래픽 LCD를 통해 UPS 상태를 실시간으로 한눈에 확인할 수 있습니다. 이 LCD는 전력 문제가 가동 중단 시간으로 이어지기 전에 미리 식별할 수 있도록 진단 및 로그 정보도 표시해 줍니다. 이 장치에는 효율적인 운영과 에너지 모니터링을 강화하는 에너지 측정기도 내장되어 있습니다.

또한 새로운 Smart-UPS On-Line 제품군에는 지속적인 조절을 통해 배터리 수명을 향상시키는 지능형 배터리 관리 및 예측적 배터리 교체 기능이 포함되어 있습니다. 따라서 사용자는 외부 팩을 비롯한 각 배터리의 상태를 점검하고 배터리 교체 시기를 알려주는 가장 진보된 경고 기능을 활용할 수 있습니다. 장애 발생 시에는 사용자 인터페이스를 통해 특정 배터리를 쉽게 찾아낼 수 있으며, 다른 배터리를 동시에 교체해야 할지 여부도 알 수 있습니다. 배터리는 핫스왑이 가능하므로 운영 중단 없이도 교체가 가능합니다.

새로운 제품군은 짧은 시간 안에 충전되도록 설계되어 있어 잦은 전력 문제로 인해 단시간 내에 여러 후속 정전이 발생할 수 있는 시설에 긴 가동 시간을 제공합니다. 또한, UPS는 충전된 배터리의 보유 여부와 관계없이 동작할 수 있으므로 외부공급 전력이 복원된 후의 부하 재가동을 보장해 줍니다.

3년 보증이 적용되는 새로운 Smart-UPS On-Line UPS를 통해 마음의 평화와 확신을 얻으십시오. 자세한 내용은 www.schneider-electric.comwww.apc.com에서 확인할 수 있습니다.

슈나이더 일렉트릭 소개
를 참조하십시오. 세계적인 에너지 관리 전문 기업으로서 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 슈나이더 일렉트릭은 다양한 시장 부문에 통합형 솔루션을 제공하며, 유틸리티 및 인프라, 산업 및 기계 제조, 비주거용 건물, 데이터 센터 및 네트워크와 주거용 시설 부문에서 선도적인 입지를 확립하고 있습니다. 에너지의 안전성, 신뢰성, 효율성, 생산성, 친환경성 향상에 주력하고 있는 15만명 이상의 슈나이더 일렉트릭 직원은 개인과 조직이 에너지를 최대한 활용할 수 있도록 적극 지원함으로써 2013년에 240억 유로에 이르는 매출을 달성했습니다.

www.schneider-electric.com

편집자 노트
*UPS는 '친환경' 모드에 있다가도 외부공급 전력의 품질이 구성 가능한 범위를 벗어나는 즉시 10초 이내에 온라인 모드로 자동 전환됩니다.

슈나이더 일렉트릭의 최신 뉴스를 확인하려면

여기를 클릭하십시오.