로드아일랜드 주 웨스트 킹스턴 – 2014년 2월 4일 – 오늘, 세계적인 에너지 관리 전문 기업인 슈나이더 일렉트릭은 강화된 가상화 지원 기능이 포함된 IT 장비용 네트워크 기반 서버 정지 솔루션인 PowerChuteTM Network Shutdown v3.1의 출시를 발표했습니다. 확장된 가상화 기능을 갖춘 PowerChute Network Shutdown v3.1은 APC by Schneider Electric 무정전 전원 장치(UPS) 네트워크 관리 카드와 함께 작동하여 자동 가상화 머신 마이그레이션을 구현하고 VMware® 및 Microsoft® Hyper-V 클러스터의 가상 머신 및 호스트의 정상적인 작동 정지를 지원합니다. 이를 통해 사용자는 장시간의 정전에서도 미션 크리티컬한 장비가 보호될 것이라는 확신을 얻을 수 있습니다.
"가상화로 인해 IT 환경이 변하지만 전력 보호에 대한 요구는 그대로 남아 있습니다. 데이터가 중심이 되는 오늘날의 사회에서 기업이 성공하기 위해서는 가동 시간과 핵심 IT 인프라에 대한 지속적인 가용성이 보장되어야 합니다"라고 Paul Bohan(슈나이더 일렉트릭 IT 비즈니스 네트워크 관리 부문 부사장) 씨는 말합니다. "믿을 수 있는 네트워크 관리 솔루션을 제공해 온 APC by Schneider Electric의 오랜 역사가 녹아 있는 PowerChute Network Shutdown v3.1은 가동 중단 시 가상 머신을 안전하게 처리할 수 있게 해 줍니다."
APC by Schneider Electric의 PowerChute Network Shutdown v3.1은 가상 인프라의 지속적인 가용성을 보장하므로 IT 관리자가 안심할 수 있습니다. 가상 클러스터 환경에서 가상 마신 마이그레이션을 지원할 경우 전력 장애의 영향을 받은 가상 머신을 특정 UPS 이벤트와 무관한 호스트로 마이그레이션하여 가상 시스템의 작동 상태를 중단 없이 최대한으로 유지할 수 있으며, IT 관리자는 전력 문제를 평가하고 해결하는 데 필요한 시간을 확보할 수 있습니다.
PowerChute Network Shutdown v3.1은 DRS(Distributed Resource Scheduler)와 같은 마이그레이션 기술을 사용하지 않고도 가상 머신의 마이그레이션을 촉발시킬 수 있는 유일한 UPS 소프트웨어이기도 합니다. 전력 장애가 발생할 경우 소프트웨어에서는 DRS의 가용 여부를 자동으로 확인하며, 가능한 경우 이를 활용합니다. DRS를 사용할 수 없는 경우에는 PowerChute에서 마이그레이션을 수행합니다.
가상 머신을 마이그레이션할 수 없는 경우 PowerChute Network Shutdown v3.1은 시스템을 정상적으로 작동 정지시켜 데이터 손실, 손상 또는 장비 피해를 방지합니다. 과거에는 가상 클러스터 환경을 보유한 기존의 사용자가 가상 머신의 정상적인 작동 정지를 지원할 수 있는 유일한 방법은 사용자 정의 스크립트를 사용하는 것뿐이었습니다. PowerChute Network Shutdown v3.1의 경우 VMware 및 Microsoft Hyper-V 플랫폼이 통합되어 있으므로 간편한 설치 마법사를 통해 가상 머신을 원활하게 구성하고 보호할 수 있습니다. 특히 VMware 환경에서는 사용자가 vApp을 사용하여 가상 머신의 작동 정지 및 시작 순서를 구성할 수 있습니다.
VMware Ready 인증을 받은 PowerChute Network Shutdown v3.1의 주요 추가 기능은 다음과 같습니다.
- 손쉬운 설치: 사용자는 솔루션을 VMware 환경용 가상 어플라이언스로 구축하여 설치를 단순화할 수 있습니다.
- 업계 최고의 사용성: 특허 출원 중인 '가상 클러스터 뷰' 대시보드를 사용하면 단일 화면에서 가상 클러스터 환경과 UPS 설정을 그래픽으로 확인할 수 있습니다. VMware 환경에서는 새로운 PowerChute vCenter 플러그인 옵션을 사용하는 vSphere 클라이언트를 통해 이 사용자 인터페이스를 모니터링할 수도 있습니다.
- 최신 가상화 소프트웨어와의 호환성: VMware vSphere 5.5 및 Microsoft Hyper-V Server 2012 R2를 비롯한 최신 가상 플랫폼을 기본적으로 지원합니다.
즉시 사용 가능한 PowerChute Network Shutdown v3.1에는 최신 UPS 관리 네트워크 카드가 포함되어 있으며, APC by Schneider Electric 제품 웹사이트 에서 이를 무상으로 다운로드할 수 있습니다. 사용자는 이 소프트웨어를 https://solutionexchange.vmware.com/store) 의 VMware Solution Exchange에서 가상 어플라이언스로서 다운로드할 수도 있습니다. 무료 기술 지원을 받으려면 여기 를 클릭하십시오.
슈나이더 일렉트릭 소개
세계적인 에너지 관리 전문 기업으로서 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 슈나이더 일렉트릭은 다양한 시장 부문에 통합형 솔루션을 제공하며, 유틸리티 및 인프라, 산업 및 기계 제조, 비주거 건물, 데이터 센터 및 네트워크와 주거 부문에서 선도적인 입지를 확립하고 있습니다. 에너지의 안전성, 신뢰성, 효율성, 생산성 및 친환경성 향상에 주력하고 있는 14만명 이상의 슈나이더 일렉트릭 직원은 개인과 조직이 에너지를 최대한 활용할 수 있도록 적극 지원함으로써 2012년에 308억 달러(240억 유로)에 달하는 매출을 달성했습니다.
www.schneider-electric.com/