허리케인 시즌 UPS 점검

미국 기상청에 따르면, 허리케인 시즌이 태평양 지역은 5월 15일, 대서양 지역은 6월 1일부터 시작된다고 합니다. 이제 몇 주밖에 남지 않았습니다. 허리케인 샌디를 비롯한 최근 몇 년간의 다양한 기상 상황을 고려할 때 지금이야말로 데이터 센터를 정돈하고 정전 대책을 갖추기에 적기인 것 같습니다.

신뢰성 체인에 있어서 중요한 연결 고리는 바로 무정전 전원 장치(UPS) 시스템입니다. 정전이 발생할 경우 백업 발전기가 작동할 때까지 IT 및 냉각 시스템이 견뎌내도록 해주는 것은 바로 UPS입니다. 경우에 따라서는 오직 UPS만으로 정전 사태를 버텨내야 할 수도 있습니다.
따라서 UPS가 그만한 성능을 갖춰야만 합니다. 하지만 제 계산에 따르면 그렇지 못한 경우가 많습니다.

전 세계적으로 설치되어 있는 APC 단상 UPS는 2,000만 개가 넘습니다. 이 중 다수가 구형 모델로서, 제 추산에 따르면 현재 백만 개가 넘는 Smart-UPS 시스템들이 배터리 교체를 필요로 하고 있습니다. 자동차 배터리와 마찬가지로 UPS 배터리의 수명은 영원하지 않습니다. 따라서 다양한 조건에 따라 3~4년마다 배터리를 교체할 것을 권장합니다. 그러한 조건 중 하나가 온도입니다. 온도가 너무 높을 경우 배터리는 더욱 빨리 방전됩니다.

모든 APC by Schneider Electric UPS에는 배터리 부족 경고등이 있지만 시스템이 책상 뒤나 랙 내부 또는 서버실 안에 배치되어 잘 보이지 않고, 경고등 불빛이 다른 수많은 깜박이는 불빛 속에 묻혀 버리는 경우가 많습니다. 결국 UPS 시스템의 소유자가 배터리 교체 시기가 되었는지를 전혀 모르는 경우가 너무도 많습니다.

그러나 APC by Schneider Electric Smart-UPS와 같은 관리형 UPS를 보유하고 있다면 이야기가 달라집니다. 많은 모델들이 포괄적인 영숫자 형식의 LCD 디스플레이를 탑재하고 있어 실시간 상태 업데이트를 제공하며, 배터리 수명이 다할 무렵에는 경보를 제공하기 때문입니다.

이 장치들에는 또한 고객이 APC 네트워크 관리 카드(NMC)를 설치할 수 있는 스마트 슬롯도 장착되어 있습니다. NMC를 사용하면 웹 브라우저나 SNMP를 지원하는 관리 시스템을 통해 UPS를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 이 장치들을 귀사의 중앙 부서에서 원격으로 관리할 수도 있고, 당사의 파트너 중 한 곳에 이를 부탁할 수도 있습니다. 그렇게 되면 배터리 부족과 같은 문제에 대한 경보를 받고 에너지 사용 및 환경 조건에 대한 통제력이 강화됩니다. 중단된 장치를 재부팅할 수 있게 되며, 정전이 길어지거나 업무 시간이 아닐 경우에는 연결된 장치 또는 UPS 전체의 작동이 중지되도록 예약할 수도 있습니다.

UPS 설치 이후 수년간 귀사의 IT 환경에 일어나는 모든 변화를 주기적으로 살펴보는 것도 좋은 방법입니다. IT 부하가 증가했을 가능성이 높으므로, 증가된 부하를 지원하고 원하는 실행 시간을 유지하기 위해서는 더 용량이 큰 UPS나 추가 배터리 또는 장치를 투입해야 할 수 있습니다.

어떤 장비의 중요성이 더욱 커지는 경우도 있습니다. 예를 들어 클라우드 기반의 애플리케이션과 리소스를 활용하고 있는 경우, 클라우드에 대한 연결 기능을 제공하는 네트워크 장비가 비즈니스 생산성에 있어서 갖는 중요성이 훨씬 더 커질 수 있습니다. 지속성을 보장하고자 한다면 장시간의 정전 시에도 충분한 실행 시간을 제공하는 UPS를 선택하십시오.

이번 허리케인 시즌이 가볍게 지나가기를 바라지만, 어찌 될 지는 누구도 알 수 없는 일입니다. 허리케인 시즌을 몇 주 앞둔 지금, 귀사의 UPS를 종합적으로 점검하여 그 어떠한 자연 재해에도 견뎌낼 수 있도록 해야 합니다.