클라우드 대비 완료
클라우드 기반의 애플리케이션이나 하드웨어 또는 스토리지와 같은 클라우드 기술이 선풍적인 인기를 끌고 있습니다. 이 기술은 신중하게 이용할 경우 분명히 소프트웨어 및 하드웨어 관련 비용을 절감해 줄 수 있습니다.
클라우드의 매력 중 한 가지는 사내 IT 인프라의 부담을 덜어준다는 것입니다. ERP, CRM 등에 클라우드 기반의 애플리케이션을 사용하고 있다면, 귀사의 여러 지사와 그 밖의 현장들에 필요한 서버의 수가 줄어든다는 사실을 알고 계실 것입니다.
하지만 이로 인해 특정한 사내 IT 시스템에 대한 요구와 기대치는 상승할 수도 있습니다. 귀사의 커넥티비티 및 네트워킹 인프라가 상주하고 있는 클라우드 액세스 노드의 중요성이 갑자기 커지게 됩니다. 귀사의 클라우드 제공업체가 약속한 SLA(서비스 수준 계약)가 충족되어야 하며, 그렇지 않을 경우 SLA는 그 의미가 퇴색되고 맙니다. 요컨대, 클라우드에 대한 연결이 정상적으로 작동하지 않거나 완전히 중단될 경우 직원들은 필요한 도구에 액세스할 수 없게 되며 생산성도 당연히 저하되고 맙니다.
지사나 그 밖의 보다 소규모 현장들을 압박하는 것은 클라우드뿐만이 아닙니다. 가상화를 지향하는 추세로 인해 기업들은 보다 적은 수의 고성능 서버들을 보다 협소한 공간에 보관해야 합니다. 통합 커뮤니케이션이란 데이터, 음성 및 비디오를 지원하는 다양한 미디어 플랫폼이 동일한 랙에 탑재되어 있음을 뜻합니다. 또한 BYOD(Bring Your Own Device) 추세로 인해 점점 더 많은 다양한 장치들이 기업 네트워크에 액세스하고 있으며, 이로 인해 해당 네트워크에 부담을 줄 수 있습니다.
이러한 문제가 대두됨에 따라 귀사의 IT 장비를 안전하지 못한 지사의 공유 설비실에 처박아 둔다는 것은 이제 생각할 수도 없는 일이 되고 있습니다. 그 중요성에 걸맞게 다뤄야만 하는 것입니다.
Schneider Electric InfraStruxure for Small IT Spaces가 필요한 곳은 바로 이 부분입니다. 슈나이더 일렉트릭이 오래 전부터 대형 데이터 센터를 위해 제공해온 InfraStruxure 제품군에는 하드웨어와 소프트웨어의 통합 장치에 안전한 전력, 냉각 및 UPS 전력 보호장치가 결합되어 있습니다. 이제 더 소규모의 지사와 서버실, 네트워크실에도 동일한 종류의 통합 제품들을 사용할 수 있게 되었습니다.
오픈 프레임 랙이 적절한 보안 구역이든 혹은 보안 랙이 필요한 더 공개적인 장소이든, InfraStruxure for Small IT Spaces는 의도하는 공간에 딱 맞는 랙들과 함께 제공됩니다. 여기에는 정전과 서지로부터 장비를 보호하고 주 전력이 끊길 경우 배터리 백업 전력을 제공하는 UPS 시스템이 포함되어 있습니다.
휴대용 냉각 장치가 장비를 최적 온도로 유지하므로 건물의 공조장치(HVAC)나 환기 시스템을 변경할 필요가 없습니다. 케이블 매니저는 케이블을 깨끗하고 깔끔하게 정리하여 네트워크 문제를 해결하고 수리하는 데 걸리는 시간을 최소화할 수 있도록 해줍니다.
APC by Schneider Electric은 지사의 IT 시스템에 대한 지원을 더욱 강화할 수 있는 수많은 옵션들을 제공합니다. 여기에는 원격 액세스, 자동화된 관리 소프트웨어 그리고 설비실과 캐비닛을 위한 다수의 물리적 보호 장치들이 포함되어 있습니다.
귀사의 모든 지사와 소규모 현장의 사용자들이 클라우드와 그 외의 필요한 모든 IT 리소스에 대한 연결 상태를 유지하도록 하는 방법에 대한 더 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.