중소기업 최적의 환경

전력, 냉각, 랙, 물리적 보안/모니터링, 조명, 소프트웨어 관리 시스템
창고 안에서 청소용품 옆에 처박혀 먼지를 뒤집어 쓴 채 돌아가고 있는 서버를 본 적이 있다면 손을 들어 보십시오. 중소기업은 물론 대기업의 지사에서도 흔히 볼 수 있는 광경이지만 서버를 이렇게 보관하는 것은 매우 위험합니다.

직원이 위험하다기보다는 비즈니스가 위험에 처하게 됩니다. 중소기업이든 대기업이든 IT 장비의 중요성은 동일합니다. 따라서 지사의 장비도 데이터 센터에 설치된 IT 인프라와 마찬가지로 보호되어야 합니다.

다음은 귀사의 IT 장비가 최적이 아닌 방식으로 설치되어 있는지 확인하는 데 도움이 되는 간략한 점검목록입니다.

전력
거의 모든 소형 서버실에는 무전원 전원 장치(UPS)와 배전 장치(PDU)가 필요합니다. 용량이 2,200VA를 상회하는 UPS는 가정용 플러그에 연결할 수 없음에 유의하십시오. 더 높은 등급의 플러그에 연결해야 하며, 전기 계약업체의 전기 패널에 고정배선할 수도 있습니다. PDU는 필요한 배선 거리를 줄여주고 단일 소스로 여러 개의 장치에 전력을 공급할 수 있게 해 줍니다. 가장 좋은 방법은 원격으로 관리할 수 있는 UPS와 PDU를 사용하는 것입니다. 이렇게 하면 이상 발생 시 이들이 경보를 발생하므로 원격 관리자는 예컨대 중단된 서버를 재가동하기 위해 특정 콘센트를 차단할 수 있습니다.

냉각
주로 보유한 IT 장비의 수와 위치에 따라 여러 냉각 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 실내형 공기 조화기로 충분한 경우도 있고, 전용 냉각 시설이 필요할 때도 있습니다. 선택을 위한 간단한 지침은 다음과 같습니다.

  • 400와트 미만의 IT 부하: 전도를 이용하여 열이 벽을 통해 자유롭게 흐르도록 함
  • 400~700와트의 IT 부하: 수동식 환기를 이용하여 팬을 사용하지 않고도 열이 환기구나 그릴을 통해 더 차가운 공기 속으로 흘러 들어갈 수 있게 함
  • 700~2,000와트의 IT 부하: 팬 기능으로 보조된 환기 이용
  • 2,000와트 이상의 IT 부하: 전용 냉각 설비 이용


많은 중소기업과 지사들도 랙의 이점을 누릴 수 있습니다. 랙은 귀사의 모든 IT 장비를 탑재할 수 있는 인클로저입니다. 랙은 가용성, 구성, 케이블 관리, 물리적 보안, 냉각 효과 및 배전 성능 뿐만 아니라 IT 공간의 전반적인 외관과 관련된 전문성까지도 개선해 줍니다. 또한 사무실 환경용으로 설계되어 방음, 전력 및 환기 기능을 갖춘 IT 인클로저를 제공하는 랙도 사용할 수 있습니다.

물리적 보안 및 모니터링
IT 인프라에 대한 가장 큰 위협은 인적 오류입니다. 잘못된 라벨이 부착된 장비, 엎질러진 커피 등과 같은 사소한 실수들로 인해 운영 문제는 물론 심각한 IT 장애까지 발생하는 경우가 허다합니다. 서버실이나 랙 인클로저를 잠금으로써 승인된 직원만이 IT 장비에 접근할 수 있도록 한다면 대개는 이러한 문제를 피할 수 있습니다. 연기, 온도, 습도 및 움직임을 감지하는 보안 카메라와 센서를 이용하는 것도 좋은 방법입니다.

조명
소규모 IT 환경에서는 효과적인 조명을 구축하기 어려울 때가 많기 때문에 제품 라벨과 배선 연결을 확인하기가 어렵습니다. 하지만 간단하면서도 비용이 많이 들지 않는 해결책이 있습니다. 바로 헤드램프입니다. 헤드램프를 사용하면 좁은 공간에서 양손이 자유로워지고 시야가 확보되며, 실내에서 이를 분실하거나 손상 또는 분리될 가능성이 적어집니다.

소프트웨어 관리 시스템
소규모 서버 현장을 원격으로 관리할 수 있도록 도와주는 각종 소프트웨어들이 현재 시판되고 있습니다. 이러한 도구들을 이용하면 정전 발생 이후의 정상적인 자동 종료로부터 에너지 사용현황 보고 및 위험 평가에 이르기까지 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 또한, 환경을 구성하고 어떤 제품들이 최적인지 결정하도록 도와주는 도구들도 있습니다.

혼란스럽고 불안전하며 모니터링되지 않는 비좁은 IT 환경은 심각한 가동 중단 시간과 불편을 초래할 수 있습니다. 본 권장사항에 따라 운영을 최적화하고 비즈니스에 중요한 IT 인프라의 보안을 보장하십시오. 더 자세한 내용은 슈나이더 일렉트릭의 백서 174, 'IT 장비를 소규모 서버실 및 지사 사무실에 구축하기 위한 실용적 옵션'에서 확인할 수 있습니다.