UPS 배터리 수명

삐! 삐! 삐!

지난 10년간 UPS를 사용해온 이라면 누구라도 이 소리가 무엇인지 알기에 두려워할 것입니다. 바로 귀하의 UPS가 배터리 교체가 필요하다고 알리는 소리입니다. 운이 나쁠 경우, 이러한 경고음은 아마도 가장 곤란한 타이밍에 흘러 나올 것입니다.

최근 몇 년간 UPS 제조업체들은 배터리 수명을 예측하는 데 있어서 커다란 진전을 이룩했습니다. 하지만 배터리 수명에 영향을 미치는 가장 중요한 요인은 UPS가 작동하는 환경입니다. 따라서 이러한 VRLA(Valve Regulated Lead Acid) 배터리의 수명을 정확하게 예측하기란 극히 어려운 일입니다. 하지만 APC™ by Schneider Electric™에서는 고객들에게 향상된 배터리 감독 및 관리 기능을 제공할 수 있는 동급 최상의 혁신 기술을 개발해 냈습니다.

당사의 새로운 Smart-UPS™ On-Line 모델은 시판 제품 중 동적 배터리 기대 수명 예측 기능을 제공하는 유일한 장치입니다. 직관적인 영숫자 형식의 LCD 디스플레이에는 UPS의 배터리를 교체해야 하는 정확한 연도와 월이 표시됩니다. 무엇보다도 이 UPS는 배터리와 주변 환경을 수시로 모니터링하여 온도 변동은 물론 배터리 수명 주기에 영향을 미칠 수 있는 기타 조건들을 토대로 예측값을 정확하게 조절합니다. 따라서 어림짐작에 의한 예측이 사실상 없어지므로 더 완벽하게 미래에 대비할 수 있습니다.

이제까지 미션 크리티컬한 장비를 보호하기 위해 UPS를 사용하는 경우에는 현장에 교체용 배터리를 배치해 둠으로써 배터리의 수명 주기가 다 되었을 때 원활한 교체가 이루어지도록 할 것이 권장되어 왔습니다. 하지만 수백 개의 UPS를 사용하는 대규모 조직의 경우 이는 복잡할 뿐만 아니라 공간도 많이 잡아먹는 작업입니다. 올바른 보관을 위한 다음과 같은 권장사항을 고려할 경우에는 특히 더 그렇습니다.

  • 보관 중인 배터리는 6개월마다 충전해야 합니다.
  • 누적 보관 기간이 1년을 초과해서는 안 됩니다.
  • 배터리는 가능하면 10°C 이하의 온도에서 보관해야 합니다.

동적 배터리 수명 예측 기능은 위험 부담을 제거하여 조직의 연속성을 보장할 뿐만 아니라, 수많은 UPS를 위해 교체용 배터리들을 비축하고 정비할 필요가 없어지므로 IT 환경에서 귀중한 시간과 공간을 절약할 수 있습니다.

지능형 배터리 관리 기능은 배터리 교체 시간을 예측할 뿐만 아니라 온도 보상 방식의 충전 기능을 지원하여 과충전을 예방하고 배터리 수명을 늘려 줍니다.

노후화된 UPS가 귀사 IT 인프라의 취약점이 되지 않도록 하십시오. 새롭고 더 스마트해진 Smart-UPS On-Line 모델에 대해 확인해 보십시오. 모든 제품이 에너지 스타 인증을 획득했으며, 주요 IT 벤더들의 서버와 호환됩니다. 또한 25년 이상의 역사를 가진 APC의 트레이드마트인 최고의 신뢰성과 효율적인 설계 및 혁신적인 기능들을 활용하여 귀사의 IT 인프라를 과거 어느 때보다도 안전하게 보호해 줍니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.

관련 리소스

자세한 내용은 백서 210, '단상 UPS의 관리, 유지보수 및 수명 주기'를 참조하십시오.
백서 다운로드