APC, 새로운 Energy Star 등급 획득

9월 5일, 슈나이더 일렉트릭이 중요한 소식을 발표했습니다. 바로 슈나이더 일렉트릭의 Back-UPS 및 Smart-UPS 시스템이 무정전 전원 장치로는 최초로 에너지 스타를 획득했다는 내용이었습니다. 이러한 성과는 글로벌 스케일의 이니셔티브와 팀워크를 통해 달성된 것입니다.

UPS 제품은 2012년 5월 10일에 에너지 스타 명단에 추가되었습니다. 이 프로그램 최초의 신제품 범주로서 추가된 이유는 제품 심사 프로세스를 크게 변화시켰기 때문입니다.

2010년부터 에너지 스타는 제품의 에너지 효율성에 대한 제조업체의 자체적인 선언을 수용했습니다. 이에 미국 회계 감사원(US Government Accountability Office)은 프로그램의 무결성을 유지하기 위해서는 더 엄격한 요구사항이 적용되어야 한다고 발표했습니다. 그래서 이제 기업들은 승인 또는 인가를 받은 실험실에서 자사 제품을 테스트하고 인증 기관이 테스트 결과를 검토하도록 하고 있습니다.

시간은 흘러 2012년 5월, 오랜 기다림 끝에 UPS 범주가 에너지 스타 프로그램에 추가되었습니다. 이는 미국 환경보호청(U.S. Environmental Protection Agency)과 미국 에너지국(Department of Energy)이 함께 노력한 결과였습니다. 모든 UPS 벤더들에게 동일한 심사 기회를 제공하기 위해 에너지 스타에서는 UPS 제품의 등록 유효 기한을 2012년 8월 1일로 지정했습니다. 이는 12주가 채 안 되는 기간이었습니다.

슈나이더 일렉트릭은 여러 인증 기관들을 인터뷰한 끝에 마침내 UL(구 보험업자 안전시험소)을 선정했습니다. 이어서 슈나이더 일렉트릭은 UL과 함께 자체 연구소의 테스트 장비와 프로세스를 검토해야 했으며 UPS 테스트 절차 또한 검토 받았습니다.

에너지 스타 테스트에는 당사 UPS 제품의 효율성을 25%, 50%, 75% 및 100%의 다양한 부하에서 측정하는 과정이 포함되었습니다. 에너지 스타를 획득하기 위해서는 효율성이 UPS 유형에 따라 특정 수준을 상회해야 했습니다. 테스트 완료 후에는 UL이 당사의 테스트 결과를 인증했습니다.

이러한 성과는 슈나이더 일렉트릭 팀의 전 세계적인 노력 덕분이었습니다. 대만 타이페이의 Back-UPS 팀과 메사추세츠주 빌레리카의 Smart-UPS 팀이 보여준 지칠 줄 모르는 끈기와 엄청난 노력 그리고 UL의 훌륭한 지원 덕분에 슈나이더 일렉트릭은 모든 요구사항들을 12주의 기한 내에 완료할 수 있었습니다. 이 기한 내에 요구사항을 완료해낸 벤더는 슈나이더 일렉트릭이 유일했으며, UPS 제품의 에너지 스타 획득 소식을 발표하게 된 최초의 업체가 되었습니다.

구체적으로는, 당사의 Back-UPS 제품 8개와 Smart-UPS 모델 3개가 에너지 스타를 획득했습니다.

그렇다면 이 모든 것이 슈나이더 일렉트릭의 고객에게 의미하는 바는 무엇일까요? 어떤 제품이 에너지 스타를 획득하기 위해서는 효율성 면에서 해당 범주의 상위 25% 내에 들어야만 합니다. 즉, 에너지 스타는 일반적으로 효율성 면에서 시장의 상위 25% 제품을 정의하는 것입니다. 슈나이더 일렉트릭은 가장 진보된 기술과 최첨단 제품 및 서비스를 제공하고 있다고 고객들에게 말하곤 합니다. UPS 제품의 경우 에너지 스타를 획득함으로써 이러한 주장을 뒷받침하게 되었습니다.

이는 또한 슈나이더 일렉트릭의 UPS 고객들이 높은 에너지 효율성의 제품을 제공받고 있으며 매년 비용 절감 달성을 확신해도 좋다는 뜻입니다.

이점은 그뿐만이 아닙니다. 슈나이더 일렉트릭은 더 많은 UPS 시스템의 테스트에 힘을 쏟고 있으며, 이들 제품 또한 머지않아 에너지 스타 로고를 붙일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 향후에도 슈나이더 일렉트릭의 에너지 스타 관련 소식에 지속적인 관심을 부탁 드립니다.