Dell EMC Alliance

EMC_Corporation_logo-85x85

물리적 인프라를 Struxureware DCIM 소프트웨어와 결합하면 에너지 효율성이 높은 완전한 IT 솔루션을 간단하고 효율적인 방식으로 구현할 수 있습니다. 이 솔루션은 사전 테스트되고 최적화되어 있으며, 원격지의 사무실로부터 클라우드에 이르기까지 모든 기업 전반에 걸쳐 신속하게 설치할 수 있습니다. 이 APC의 관리 도구는 원격 데이터 및 네트워크 관리 기능이 EMC 하드웨어와 원활하게 통합될 수 있도록 함으로써 현장 IT 지원 직원의 요구와 관련 비용을 줄여줍니다. 이 외에도 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 위험 완화: 사전 검증된 구성은 현행 애플리케이션을 새로운 인프라에 제대로 설치할 수 있도록 도와줍니다.
  • 구축 속도 단축: 표준화된 통합 아키텍처는 전환으로 인한 가동 중단 시간과 관리 간접 비용을 줄여줍니다.
  • 유연성: 신뢰성 있는 하드웨어와 소프트웨어의 조합을 통해 다양한 애플리케이션과 작업부하가 지원됩니다.
  • 모듈형 인프라: IT 팀이 적절한 규모의 데이터 센터를 구축하여 리소스를 낭비하지 않도록 해 줍니다.
  • 사전 테스트를 거친 솔루션은 그 성능이 입증되었으므로 전반적인 구축, 조달 및 설치 시간이 단축됩니다.

APC 제휴 파트너의 활동 보기

자세히 보기